This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:看门狗#39的输出是如何的、以及如何将其与 AWR1843的热复位信号连接?

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, LP87745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162229/lp87745-q1-how-the-watch-dog-s-output-is-and-how-to-connect-it-with-the-warm-reset-signal-of-awr1843

器件型号:LP87745-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843

你(们)好

目前、我们采用 AWR1843和 LP87745-Q1抽取 SCH。 我们需要检查如何使用 Q/A 看门狗功能、看门狗的输出是哪个引脚、以及如何将它与 AWR1843的热复位信号连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的支持! 由于全天技术讲座、我们的客户支持团队将于10月17日星期一至18日星期二不可用。 请等待延迟回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yugo、

    看门狗根据 WD_RST_EN、WD_FAIL_TH 和 WD_RST_TH 设置触发 nRSTOUT 和/或 nINT。 请参阅数据表中的第8.13.1节。

    BR、

    Samuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    谢谢!

    您能否分享第8.13.1节的屏幕截图?

    因为我还没有完整的 LP87745-Q1数据表,所以我还看不到这方面的第8.13.1节。 Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    已通过电子邮件回答。  

    BR、

    石沙克