This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB08-Q1:关断电感负载期间的电流路径

Guru**** 673890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162004/tps1hb08-q1-current-path-during-turning-off-inductive-load

器件型号:TPS1HB08-Q1

您好、专家、

当关闭电感负载时、将触发 VBB 至 VOUT 钳位。 但钳位的原理是什么? 只是在电视中? 我在应用手册中看到、它是 Vbat 和 Gate 之间的 TVS、如下所示。 如果是、钳位时电流如何流动? TVS 未直接连接 在 VBB 和 VOUT 之间、那么它如何钳制电压?  

对于 VBB 钳位、是否使用了 TVS? 那么它可以承受的电流是多少? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    钳位在 VGD 之间。 在关断状态下、栅极电压被拉至源极电压。 当漏极电压保持上升时、VGS 钳位将接合、栅极电压将上拉(远离源极)至 VBAT-VCLMAP。 一旦 VGS 超过 Vth、MOSFET 就会导通、以通过 VGD 钳位电压来钳制源极电压。

    这里没有实现 VBB 钳位。 用户需要有自己的 VBB 钳位来应对浪涌等问题

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    很抱歉、我不清楚您的解释。

    [引用 userid="360103" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162004/tps1hb08-q1-current-path-during-turning-off-inductive-load/4369740 #4369740"]钳位介于 VGD 之间。 在关断状态期间、栅极电压被拉至源极电压[/报价]

    我知道我们需要等于源极电压的拉栅电压。 但当源极电压降低时、栅极电压也会降低吗? 它们是否连接在一起?

    [引用 userid="360103" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162004/tps1hb08-q1-current-path-during-turning-off-inductive-load/4369740 #4369740"]漏极电压保持上升[/quot]

    为什么漏极电压保持上升?  当关闭电感负载时、源极引脚上应存在较大的负电压。  

    感谢您的耐心等待。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    是的、源极和栅极与一个电阻器连接在一起。 由于栅漏极钳位是一个较强的上拉电阻、一旦钳位与源极电压接合变为负值、栅极电压将不同于源极电压。

    至于漏极电压保持上升、它等效于源极电压持续下降。 它与您从 VDS 角度来看的效果相当。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    没有其他问题。 谢谢。

    BR、

    ElecCheng