This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981EVM:使用 TPS65981 EVM 刷写外部 SPI 闪存

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162250/tps65981evm-flash-external-spi-flash-memory-using-the-tps65981-evm

器件型号:TPS65981EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65981

您好!

我有一个外部 SPI 闪存存储器、其器件型号与安装在 EVM 上的器件型号相同。 我想使用 EVM 进行相同的闪存。

如何做到这一点? 我使用的是 TPS65981 EVM 和 FTDI 适配器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    为了澄清一点、您是否尝试将 EVM 使用的相同二进制文件编程到另一个板上的外部 SPI 闪存?

    如果是:

    除非 EVM 具有与 FTDI 适配器相同的原理图和布局、否则没有一种好的方法可以直接使用 EVM 和 FTDI 适配器对外部 EEPROM 进行编程。

    否则、您将需要第三方 EEPROM 闪存编程器来刷写外部 SPI 闪存。 大多数闪存编程器允许您将 EEPROM 中的 SPI 线路连接到编程器、并刷写从 EVM 获取的二进制文件。  您可以在加载项目并保存二进制文件时从 TPS6598x 配置工具中获取二进制文件。

    谢谢、此致、

    Chris