请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65981EVM 主题中讨论的其他器件:TPS65981
您好!
我有一个外部 SPI 闪存存储器、其器件型号与安装在 EVM 上的器件型号相同。 我想使用 EVM 进行相同的闪存。
如何做到这一点? 我使用的是 TPS65981 EVM 和 FTDI 适配器。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个外部 SPI 闪存存储器、其器件型号与安装在 EVM 上的器件型号相同。 我想使用 EVM 进行相同的闪存。
如何做到这一点? 我使用的是 TPS65981 EVM 和 FTDI 适配器。
谢谢。
尊敬的 Aman:
为了澄清一点、您是否尝试将 EVM 使用的相同二进制文件编程到另一个板上的外部 SPI 闪存?
如果是:
除非 EVM 具有与 FTDI 适配器相同的原理图和布局、否则没有一种好的方法可以直接使用 EVM 和 FTDI 适配器对外部 EEPROM 进行编程。
否则、您将需要第三方 EEPROM 闪存编程器来刷写外部 SPI 闪存。 大多数闪存编程器允许您将 EEPROM 中的 SPI 线路连接到编程器、并刷写从 EVM 获取的二进制文件。 您可以在加载项目并保存二进制文件时从 TPS6598x 配置工具中获取二进制文件。
谢谢、此致、
Chris