This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62150:"F0"后缀- TPS62130RGTRF0

Guru**** 2384400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159321/tps62150-f0-suffix---tps62130rgtrf0

器件型号:TPS62150

您好!

这个问题又出现了。 我看到 TPS62130RGTRF0在多个分销商处列出、TI 的网站将其作为单独的器件型号进行记录、但情况相同。 如果它们相同、为什么需要单独的器件型号? F0有什么意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle B、

    您从何处获得此屏幕截图? 我无法在 TI.com 中看到它。 请参见下面的。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屏幕截图取自此处: https://www.ti.com/product/TPS62130/part-details/TPS62130RGTR?keyMatch=TPS62130RGTRF0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我正在尝试找到有关此器件型号的更多信息。 后缀可能表示它是自定义部件。 或者、它可能与裸片修订相关、并在网站上显示为错误、但我需要在内部与正确的团队进行核实。  我将在收到更新后写回这里。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我可以确认 TPS62130RGTRF0器件不存在、并且对该数字的引用不应显示在 TI.com 上、甚至不应显示在其他分销商网站上。 我将尝试在内部查找合适的联系人、以帮助删除这些引用、但这可能需要一些时间。 从使用角度来看、请使用 TPS62130RGTR 器件。 希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我们说、不要订购  TPS62130RGTRF0吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    据我发现、该器件从未发布。 只有 TPS62130RGTR 可用。 我将通过离线方式向您发送电子邮件、以便进一步讨论这一点、因为我可能需要与其他团队成员联系。

    谢谢、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您提供的信息、我认为混淆可以追溯到 TPS62130RGTR 和 TPS62130RGTRF0、这两个器件均在 Digi-Key 收到的器件列表文件中列为单独可订购的器件型号。

    我将从 Digi-Key 网站中删除 TPS62130RGTRF0、如果您可以从经销商价格文件中删除它、以解决问题、

    谢谢、

    -Kyle