This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170J:关于设计参数

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25170EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162181/bq25170j-about-design-parameter

器件型号:BQ25170J
主题中讨论的其他器件:BQ25170EVM

大家好、

我们计划将此器件用于1s3p 锂离子电池充电器管理。  

在数据表中、ISET 被称为"对于低于50mA 的充电电流、建议在 ISET 上使用额外的 RC 电路来实现更稳定的电流信号。 为了在较低的电流下实现更高的精度、部分电流感应 FET 被禁用、以提供更好的分辨率。'。

您是否有 R 和 C 的推荐值?  

此致、

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    您可以参阅 BQ25170EVM 用户指南中的原理图。 一个与4700pF 电容器串联的2k Ω 电阻器就足够了。