This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350-Q1:米勒钳位激活时间

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161935/ucc5350-q1-miller-clamp-activation-time

器件型号:UCC5350-Q1

大家好、

我正在与客户合作开发 OBC 应用、希望了解一旦栅极电压低于2V、米勒钳位 FET 的激活时间是多少。

感谢您的支持!

此致、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    这里没有太多的延迟;它只是比较器和逻辑门的延迟或黑盒中的两个延迟。 信号不必穿过隔离栅或类似的任何东西,因此几乎是瞬时的。  


    您的客户是否遇到米勒钳位功能问题? 如果是、请向我们发送他们的原理图和波形、以便我们可以从中获取帮助。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    感谢您的反馈、功能没有问题、他们实际上还没有构建硬件。 他们正在努力 确保钳位在 死区时间在50-100ns 范围内的应用中足够快地激活。

    我们碰巧有任何有关该延迟的数据吗? 我们谈论的是 ns 还是 ps?

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    它应该在纳秒范围内。 AFAIK、我们没有关于这个参数的任何字符数据、我不记得有任何关于它的抱怨。

    此致、

    Don