This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:TR、TF

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963304/lm5155-tr-tf

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件:LM5115

您好!

在以下计算器上如何计算 tr 和 tf?

我们希望检查方程式(33)。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5115。

    上升和下降时间只是根据所选 MOSFET 的驱动电流和栅极电荷以及栅极驱动器强度计算得出的。 它遵循此应用手册

    https://www.ti.com/lit/ml/slua618a/slua618a.pdf

    谢谢

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加勒特-圣、

    感谢你的帮助。

    我还有一个问题。

    上升/下降时间由以下公式根据您显示的文档计算得出。

    但是、计算器中不存在 CISS、CRS 和 VDS、off。

    它们是如何计算的?

    然后、计算"VGS、Miller "、ISUPPLY 是否应应用于 ID?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi、

    计算器使用 MOSFET 的栅极电荷、因为这些是数据表中的常见值、并且知道 MOSFET 的栅极驱动电压。 计算器会知道 VDS 是针对一个输入电压计算效率的。

    是的、I SUPPLY 应该 b 用于 ID 应该是输入电源电流。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加勒特-圣、

    感谢你的答复。

    >计算器使用 MOSFET 的栅极电荷作为数据表中的常用值

    请告诉我他们的价值观吗?

    CIS:

    客户关系调查

    VDS、关闭

    我想验证计算结果。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett -圣

    这种情况如何?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    您可以在 Excel 工作表的下端的效率和损耗曲线旁边找到它们。