This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001-Q1:fsw = 1MHz 和2MHz 时的静态电流

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966369/lm46001-q1-quiscent-current-at-fsw-1mhz-and-2mhz

器件型号:LM46001-Q1

大家好、

我的客户希望了解 fsw = 1MHz 和2MHz 条件下的静态电流、以估算效率。

在由 EVM 进行客户测量时、1MHz 和2MHz 无负载时的输入电流均为90uA。

由于此输入电流是在没有负载的情况下测量的、因此它应该是一个静态电流。

数据表介绍了500kHz 开关频率下的 IQ。 您能否在1MHz 和2MHz 开关频率下检查 IQ?  

此致、

Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    客户是否修改了 EVM?

    EVM 上有用于 EN 的电阻分压器、总值为1.6m、客户应从测量结果中减去 Vin/1.6m。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    我将检查客户是否修改了电路板。

    1MHz 和2MHz Fsw 是否具有 IQ 值?

    在1MHz 和2MHz 的 Fsw 下、是否有任何 IQ 仿真值? Iq 是否由 Fsw 增大?

    如果没有数据、我将向客户提供 webench 数据作为参考。

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    我们在 EVM 上执行相同的测量、如果客户在 EVM 上无负载时测量了 IQ、则该数据对于 EN 分压器偏置电流的扣除非常有用。

    1MHz 和2MHz 时的 Iq 应类似于空载条件下的频率下降到最低端。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    我要向客户询问 RFBT 和 RFBB 的价值。 一旦我获得该值、我就会告诉您。

    您能否在 相同的条件下测量输入电流?

    作为参考、对于1MHz 和2MHz 情况、客户测得的空载输入电流为90uA。

    对于400kHz 的情况、万用表的分辨率似乎不够。 因此、它们无法测量正确的值。

    客户 将于06年1月返回办公室。 所以,我想我们可以在黄铜人回来后得到他们的回复。

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    很抱歉耽误你的回答。 对于6V 输出、它们使用 RFBT=75k Ω 和 RFBB=15k Ω。

    此外、EVM 中的 EN 分频器没有变化。 在这种情况下、您能否在1MHz 和2MHz 下测量 IQ?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    好的、我将检查它并在下周初更新您

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    感谢您的支持!

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    Vout 为6V、什么是 Vin?  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    输入电压范围为16V (最小值)、24V (典型值)和32V (最大值)。

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将在下周初获取 EVM 并进行测试。

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    您是否获得了 EVM?

    此致、

    Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    是的、我将在明天更新您的结果。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    我在 LM46001EVM 上测试 IQ:

    Rent + RENB=1.6m、 无负载条件

    RFBT=1M、  

    Vin=16V、IQ=55uA、实际 IQ=55-16V/1.6m=45uA

    Vin=24V、IQ=50uA、实际 IQ=50-24V/1.6m=35uA

    Vin=32V、IQ=51uA、实际 IQ=51-32V/1.6m=31uA

    Rfbt=75K:  

    Vin=16V、IQ=85uA、实际 IQ=85-16V/1.6m=75uA

    Vin=24V、IQ=72uA、实际 IQ=72-24V/1.6m=57uA

    Vin=32V、IQ=68uA、实际 IQ=68-32V/1.6m=48uA

    1MHz 和2MHz 的 IQ 相同。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    感谢您的大力支持。 这清楚地表明、IQ 不依赖于开关频率。 此外、输入电流与客户的评估结果一致。

    此致、

    Saito