大家好、
我的客户希望了解 fsw = 1MHz 和2MHz 条件下的静态电流、以估算效率。
在由 EVM 进行客户测量时、1MHz 和2MHz 无负载时的输入电流均为90uA。
由于此输入电流是在没有负载的情况下测量的、因此它应该是一个静态电流。
数据表介绍了500kHz 开关频率下的 IQ。 您能否在1MHz 和2MHz 开关频率下检查 IQ?
此致、
Saito
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户希望了解 fsw = 1MHz 和2MHz 条件下的静态电流、以估算效率。
在由 EVM 进行客户测量时、1MHz 和2MHz 无负载时的输入电流均为90uA。
由于此输入电流是在没有负载的情况下测量的、因此它应该是一个静态电流。
数据表介绍了500kHz 开关频率下的 IQ。 您能否在1MHz 和2MHz 开关频率下检查 IQ?
此致、
Saito
尊敬的 Andy–San:
我要向客户询问 RFBT 和 RFBB 的价值。 一旦我获得该值、我就会告诉您。
您能否在 相同的条件下测量输入电流?
作为参考、对于1MHz 和2MHz 情况、客户测得的空载输入电流为90uA。
对于400kHz 的情况、万用表的分辨率似乎不够。 因此、它们无法测量正确的值。
客户 将于06年1月返回办公室。 所以,我想我们可以在黄铜人回来后得到他们的回复。
此致、
Saito
您好、Saito、
我在 LM46001EVM 上测试 IQ:
Rent + RENB=1.6m、 无负载条件
RFBT=1M、
Vin=16V、IQ=55uA、实际 IQ=55-16V/1.6m=45uA
Vin=24V、IQ=50uA、实际 IQ=50-24V/1.6m=35uA
Vin=32V、IQ=51uA、实际 IQ=51-32V/1.6m=31uA
Rfbt=75K:
Vin=16V、IQ=85uA、实际 IQ=85-16V/1.6m=75uA
Vin=24V、IQ=72uA、实际 IQ=72-24V/1.6m=57uA
Vin=32V、IQ=68uA、实际 IQ=68-32V/1.6m=48uA
1MHz 和2MHz 的 IQ 相同。
B R
Andy