This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23610:在 PCB 上更换直流/直流开关稳压器组件时损坏

Guru**** 2553760 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965242/lmz23610-dc-dc-switching-regulator-component-damage-when-replaced-on-pcb

器件型号:LMZ23610

尊敬的先生/女士:

电路板上进行更换时、我发现了 lmz23610tze DC-DCregulator 的问题。第一次在 PCB 上放置时、电路板上没有短路、但第二次更换时、组件内部短路、如反馈引脚 NO7和接地引脚5、在接通14.4欧姆电阻时短路 一个电路板。在另一个电路板中、元件在内部短接、如电源引脚1和接地引脚5短接1 Ω 电阻。 通过提起上述 引脚编号可以观察到这种短路/电阻。即使我在 PCB 上测量了这些引脚编号之间的电阻、电路板上也没有发现任何短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roshan、

    更换器件时、您能否确保引脚没有残留焊料、从而可能产生一个电桥、将引脚短接在一起?

    以及如何更换器件(回流焊曲线、温度)。 等等)?  

    这些 NDY 引线式电源模块器件的回流焊没有问题。

    此致、

    Jimmy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    更换器件时、我们确信引脚没有残留焊料、这可能会导致引脚短路的电桥。

    更换时、拾放 SMD 机器上保持的器件温度为250-300度、手动焊接保持的温度为200-270度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roshan、

    为了澄清一点、在器件组装和加电后、您对器件的标准操作没有任何问题? 仅当您从电路板上移除器件并将器件重新焊接到 PCB 上时才会出现故障问题?

    由于您确信引脚上没有残留焊料、我怀疑此处的问题是在返工/回流过程中引起的。  

    在图60中的样品回流焊曲线之后、我会提醒您限制/控制最高温度。 请注意、回流焊曲线的峰值温度为242.5摄氏度左右。 在拆卸和第二次回流过程中、是否可能无法控制热量并损坏器件?  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是 的、一旦器件组装和加电、我们就不会对器件的标准运行产生任何问题、是只有在移除器件时才会发生故障。

    是的 、引脚上没有残留焊料。

    如前所述,我们保持250~300出口以进行更换。如果  热量是部件损坏的原因 ,请向我们 提供任何建议?(因为手动焊接时,我们只能保持200以上的温度,SMD 机器则可以保持250度以上)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roshan、

    电路板制作过程中、我假设它们经过 SMD 机器流程。 是否是从电路板上拆下的松散单元中短接引脚的欧姆测量值(例如、使用万用表探测模块的引脚)?  

    我要再次强调 数据表中的第10.4节、其中显示了建议的回流温度曲线并引用了"允许的最大回流焊数为1"。 使该器件经历多次回流可能会对器件造成内部损坏、并可能导致您看到的故障情况。

    如果此器件没有运行问题、您能不能帮助我理解为什么必须从电路板上移除器件并使器件进行2次额外回流焊(1次从电路板上移除、1次安装到电路板上)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我们观察到一个电路板的电流消耗更像是0.25A (我们设置直流电压和电流的量、电流消耗的量) 当从下一部分断开连接时,我们提起了第7个引脚和接地引脚的稳压器引脚,并在它们之间找到了8.6欧姆的电阻,然后我们决定更换组件,在卸下组件后 ,我们还检查并发现短路。对于此主板,我们目前正在连接5V 直流 电路板在外部工作正常。

    没有2个额外的回流焊 、因为当我们从电路板上移除损坏的回流焊焊焊焊焊焊焊焊焊焊焊焊焊焊焊焊焊焊焊焊焊焊焊焊焊焊焊焊焊焊焊焊焊件并在电路板上放置另一个新的元件(仅在电路板上安装时暴露1次温度)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roshan、

    您能否提供 PCB 布局和原理图以供查看? 此外、您的初始运行条件(VIN、VOUT、IOUT)是什么? 根据这种情况、可能需要0.25A 的电流消耗。 请在稳态运行时提供 VIN、VOUT 和 IOUT 的波形、以确认正确的输出调节。

    正如您之前所说的"是的 、一旦器件组装和加电、我们就不会对器件的标准操作有任何问题、是的只有在移除器件时才会发生故障。" 我认为这意味着在正常运行时输出电压或输入电流消耗应该没有问题。

    当您说从外部连接5V 直流时、我假设您是指5V 输入电源?  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Jimmy、

    PFA、是、由于稳压器损坏、我通过外部5V 电源连接使用电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Jimmy、

    通常,当电路板工作正常时,即使在加载程序后,它也会消耗0.08-0.10A 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roshan、

    您的预期输出负载电流(IOUT)是多少? 看起来您正在执行28Vin|5Vout 应用。 原理图和 PCB 布局看起来并不异常、因此我认为这方面没有什么问题。  

    您能否在稳态运行时提供 VIN、VOUT、IOUT 的波形?   在25°C 条件下、典型的5V 输出电压将符合图1、我希望您的效率读数。  

    我只想再次确认、在稳态运行时不会丢失功能/操作。 仅当您移除设备时才会出现问题。 如果是这种情况、那么我唯一能想到的是移除过程可能会损坏部件...  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Jimmy、

    在5V 输出上、我们的预期负载电流为943.6mA。由于 我们没有看到图像、但当我们连接电路板时、由于稳压器内部短路、电源电压下降到0.01V、 并且根据电源输入的给定电压、电流消耗高。还有其他事情要做 解决 您可以建议使用美国的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roshan、

    您有多少电路板存在此问题?

    一个建议:是否可以在新电路板上组装新的 LMZ23610器件并重新测试? 在重新测试期间、请将稳定电源连接到 CIN、并将输出负载(最好是 e-load)连接到 COUT。 然后、您可以连接下游负载、这将拉取预期的943.6mA 电流、然后重新测试效率和输出调节。 我希望它与电子负载相同。   这样做将会使用 LMZ23610器件、并检查理想条件和应用条件下的正常运行情况。   

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Jimmy、

    预期负载电流为600-940mA、对于一个电路板、我们观察到输入电压为28V、输出电压为零、反馈引脚上也发现零、对于另一个电路板、如果我们尝试在电路板上、电源电压降至0.09V、电流增加至0.48A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roshan、

    现在、我不清楚问题是与制造相关的器件/单元还是与回流后/加热相关。  

    因此、我想强调的是、我们应该直接使用新组件测试新电路板、以便准确了解电路板上的器件上电和稳态运行情况。 新装置上不应进行任何返修(例如起吊销等)。 这将使您的电路板直接从卷带中使用器件单元、而无需进行任何可能会导致您看到故障的外部修改。  

    您能否确认新器件/新电路板上是否存在此问题(即输出电压未调节)、并且在空载和所需940mA 负载下未进行任何修改? 如果您尚未进行此操作、请提供相关更新。 另外一个步骤是在器件上执行引脚连续性测试、以验证器件在安装到电路板上之前是否存在内部短路。  

    如果器件运行正常、我希望28Vin | 5Vout | 1A|25°C 环境应用的效率在70-75%之间。 这是使用现有 图1的近似值。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roshan、

    一段时间以来、我一直没有听到您的反馈、因此我假设您能够在您结束时解决问题  

    此主题现在将关闭。 如果您有任何其他问题、请回复此消息、并重新打开以进行进一步讨论。

    此致、

    Jimmy