This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC2808A-2:推挽:MOSFET 问题#39;s 门

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704, UCC2808A-2, TPS2812, TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966287/webench-tools-ucc2808a-2-push-pull-issues-with-mosfet-s-gates

器件型号:UCC2808A-2
主题中讨论的其他器件:UCC28704TPS2812TL431

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的支持:您好!

我正在尝试构建在 WEBENCH 电源设计器中生成的电路。 问题是-进入 MOSFET 栅极的信号实际上与 PWM 形状很远。 MOSFET 路径上出现问题、因为当我从器件上拔出栅极时- PWM 信号是正确的。 链接到下面的项目和信号图片。

感谢您的回答!

直接链接到项目:  

带有连接门的信号:

栅极断开时的信号:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、奥斯卡

    在此感谢您关注 TI。 我很乐意将您的请求发送给相应的团队以提供支持。 请注意、支持此设备的团队在美国、因此他们将因美国假日而延迟响应。 请在1月4日这一周内回复

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng

    当然、我了解这种情况、也感谢您在欧洲假期之前提供的解答! 整个团队的圣诞节快乐!

    Oskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oskar、

    圣诞节快乐!

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 webench 链接实际上显示了 UCC28704。 请检查您提供的链接。 如果是 UCC28704、请更改您的线程标题、因为将从其他组支持 UCC28704。

    如果是 UCC2808A、请更正您的 UC2808链接、因为它现在是 UCC28704。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏喜,

    嗯、我检查了链接、在我的计算机上、它使用 UCC2808AD-2D 将我重定向到我的方案。 我将尝试重写链接、如果它不起作用、我将编写用于生成方案的参数。

    它肯定是 UCC2808A-2。  

    感谢您在新年假期之前对我的问题提出了疑问!

    编辑:新链接:  

    如果出现问题、以下是必要的参数:  

    直流/直流转换器-> 14-50 Vin -> 24V 10A 输出->隔离式输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的链接仍然显示 UCC28704 -请从您的链接屏幕截图中查看以下内容? 您能否制作屏幕截图而不是附加到 邮件的链接? 我需要查看您的电路来了解问题、以便您的详细信息不会帮助您了解问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题是 WEBENCH 生成的原理图具有糟糕的组件管理、因此我必须放大 IC 附近的几乎所有组件。 这是我最后一次尝试连接我的项目-如果这个项目不起作用、我将自行绘制固定的原理图。

    感谢您的回答!

    链接: webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说断开与栅极的连接时、您能否具体说明如何断开 TPS2812与 UC2808的连接、或如何断开 TPS2812与 MOSFET 的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将断开 MOSFET 与 TPS2812的连接。 电阻3R 和10k 仍处于连接状态-我正在对栅极引脚进行拆焊。  

    编辑:这是变压器的问题。 当只连接一个绕组时,电路的运行状态就像正常一样,但当我插入整个初级绕组时-信号就像我在第一个帖子中显示的图片一样,整个变压器*嗡嗡声*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以检查变压器绕组极性。 此外、您还可以断开次级侧二极管以查看转换器的行为。 您的变压器极性似乎布局不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了绕组和极性是否正常。 我还通过仅连接其中一个初级绕组来检查这两个初级绕组、次级侧看起来是一样的、此外、无论次级侧是否连接、都没有什么变化。 当我等待变压器连接并嗡嗡声持续20-30秒时-电流上升到2A 以上、TPS2812正在燃烧。  

     我想知道我是否正确理解有关变压器的 WEBENCH 通知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的变压器是如何连接的? 它是否具有正确的极性? 您的功率级如何? 还可以吗?

    您的检查结果显示问题是由您的外部电路而不是 IC 引起的、因此您需要检查您的电路才能找出问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要通过测量每个波形来检查变压器极性、以确保它们正确无误。 检查纸张可能无助于确认连接是否正确、因为变压器极性可能与纸张上的电路符号不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、回复太晚了。 我认为我的变压器很好-下图显示了初级侧和次级侧的示波器信号。 最后一张图片显示了 D4和 D5 schottkys 之后的电压。

    在未插电的负载下、输出电压为22、5V、但当我尝试加载电路时、它会立即下降至17、5V、电流为100mA。

    我注意到的第二个问题是、我使用的输入电压为31 Vin、这应该产生40%的占空比、而我的直流电是50%。  

    UCC2808A 的电源电压为6V、同时还提供光耦合器 O1和 Q1的发射极。 当我增大 Vcc 时、信号中会出现更多振铃、这也在图片上。  

    黄色信号是连接到 MOSFET M1的初级绕组上的电压

    紫色信号是连接到 MOSFET M2的初级绕组上的电压

    图1:蓝色信号-上部次级绕组上的电压

    图2:蓝色信号-下部次级绕组上的电压

    图3:蓝色信号- D3和 D4肖特基之后的电压


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 问题


    6V Vcc:

    7 V Vcc:

    8V Vcc:

    9 V Vcc:

    10V Vcc:

    对于设计的电路、更高的频率(10V 时为220kHz)是否可能过高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在加载转换器时捕获 MOSFET 波形和变压器次级侧绕组波形? 加载转换器时的压降应来自转换器、无法通过变压器上的电压和电流提供足够的能量。 因此、检查您的 MOSFET 和变压器将有助于找到问题。 如果占空比已满、则转换器无法调节输出。 因此、您需要从此处捕获提到的波形。

    在第二个问题上、调试与之类似、您需要检查输出电压是否处于调节状态。 如果不是、请检查占空比和反馈环路、以查看每个部分电路是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    按"MOSFET 的波形"、您是指栅极还是漏极上的信号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VDS、漏源极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色信号- Vgs

    紫色信号- VDS

    蓝色信号-次级绕组

    图1:仅由万用表加载

    图2:1A 负载

    图3:2A 负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、您有1A 和2A 负载、您的输出电压是多少、 输出电压 是否正确?

    1A 和2A 负载的输入电压是多少? 您显示的波形有什么问题? 对我来说还行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅连接万用表时、我的输出电压为+/- 13、3V、1A 为10、2V、2A 为7、5V  

    我知道我的波形现在看起来是正确的、但我不明白为什么我们可以看到这些压降。 这是因为电路未处于稳压状态、并且未对不断变化的负载做出反应? 如何测量反馈环路? 在次级侧有3个电阻器和 TL431 -我是否应该尝试使用外部电源在 Rfbb 上生成2、5V 电压并测量光耦合器上的 VCE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的波形显示占空比已满。 我认为这就是您的输出电压下降的原因。 您的输入电压是多少? 您可以增大输入电压以查看输出电压是否增大。 如果是、这意味着您的变压器匝数比不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有31 VDC 的输入电压、刚刚检查了它。 是-当我增大 Vin 时、电压会增加、但输出电压会上升到35V、而不会改变占空比。 我更换转速器是否合适? 我认为、当输出电压为24V 及更高时、占空比根本没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的波形显示全占空比、而增大输入电压会增加输出。 所有这些都意味着您的变压器匝数比不正确。  在进行其他调试之前、您需要校正变压器匝数比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请指导我如何才能做到这一点吗?

    这里是 NS1和 NS2与 NP 的比较、而我有2个初级绕组。 这意味着 NS1/Np1 = 1.905和 NS2/Np2 = 1.905或次级绕组匝数必须与整个初级绕组成正确的比值?