This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481在轻负载下发生故障

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966345/lm3481-lm3481-failing-under-light-load

器件型号:LM3481

我正在尝试使用 LM3481MMX 将4-12V 升压到12V/2A。 我已经使用 TI webench 来计算关键部件的值、但我稍微偏离了这些值。

在输入电压频谱的下端(~4.5 (USB、2.5A)- 6.5 (4xAA 电池)、当我施加轻负载(~40mA)时升压失败。 在更高的电压(~9V -~12V)下、升压转换器将处理负载。

下面是一个关键器件表、Webench 建议的内容以及我当前使用的内容:
部分 Webench 电流
Cin 470uF 470uF
Cbyp 100nF 100nF
铆钉1 28.7 100k
铆钉2 44.2K 100k
Ccomp1 470nF 470nF
Ccomp2 22nF 22nF
Rcomp 887
Cvcc 470nF 1uF
Rfadj 154K 154K
L1 15uH 6.8uH (也试过15uH)
D1 40V/5A 40/5A
Q1 25V/22A 40V/8A
Rsense 7m 10m
Rfilt 100 100
Cfilt 10p 20pF
Rfb1 1K 10K
Rfb2 8.45K 84.5K
COUT 180uF 180uF

我附加了一张示波器图片、其中显示了启用负载时的故障点。 迹线1 (黄色)显示了升压电路的输出。 迹线2用于触发示波器、并且是负载的使能信号。 负载是通过 TPS2H160BQPWPRQ1启用的机电锁。

升压转换器在其工作范围内发生故障的任何明显原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Konrad、

    支持此设备的专家不在办公室、因此对您的问题的答复将会延迟。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家何时应回到办公室有什么 ETA?  我已经等了几周 TI 的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次检查以查看 TI 支持是否可以对此问题进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Konrad、

    我注意到您的帖子、我已将其分配给合适的专家来支持您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Konrad、

    您能否发布此设计的原理图? 对于 RSENSE 的值是7m Ω 还是10m Ω?  

    在您提供的波形中、输入电压是多少、负载瞬态阶跃是多少?  

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    这是原理图。

    为了更清楚地说明我们尝试了哪些值、下面是更好的总结:

    最后、在输入电压为~4.5V 时进行了示波器捕获。  负载瞬态阶跃为~3mA 至67mA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Konrad、

    您能否检查 VIN 引脚和 VCC 引脚上的电压?  

    还要确认、如果输入电压大于某个值、则不会出现问题、对吧? 如果是这样、则消失的输入电压是多少?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们找到了一个解决方案。  我们创建了另一个电路板、并切换到推荐的晶体管、并切换了其按预期工作的新电路。

    感谢您的帮助!