This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:一些解决方案原理图审查请求

Guru**** 2392695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20, TPS54326, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967021/tps548a20-some-solution-schematic-review-request

器件型号:TPS548A20
主题中讨论的其他器件: TPS54326TPS54620

这里有人可以帮助我查看 TPS548A20、TPS54326、TPS54620的原理图吗?  

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TI-Power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingkun、您好!

    我们的美国团队将在假期后向您提供反馈。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingkun、您好!

    我已查看 TPS54620并有一条评论。 您是否打算将 C999用作 C810等高频输入旁路电容器? 最好包含一个0.1µF μ F 高频输入旁路电容器、并将其尽可能靠近 PVIN 和 GND 引脚放置。 建议使用用于 BOOT-PH 电容器的相同元件。

    如何选择组件值? 您是否有任何输出纹波或瞬态响应目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    感谢您的回复。

    作为原理图、我在 C999上使用了22uF 电容。 感谢您的建议、这是正确的、我将添加一个额外的0.1uF 电容器、使其 尽可能靠近 PVIN 和 GND 引脚。

    是的、我有 输出纹波和瞬态响应的目标。 输出纹波峰峰峰值限制为输出电压的2%、 瞬态响应最大限制为3%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingkun、您好!

    感谢纹波和瞬态响应目标。 瞬态响应假设的负载阶跃大小是多少? 如何 选择外部元件来满足这些目标? 如果您尚未使用它、WEBENCH 可以很好地满足这一要求。

    我还应该提到、支持此原理图中其余部分的应用工程师在下周休假之前都不在办公室。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回复。

    我将使用直流电子负载来测试 瞬态响应。 负载阶跃大小约为50%、电流斜坡压摆率为5A/us。 我 已经通过参考 WEBENCH 绘制了该心肌电图。  

    一切都好。 我会等待更多有关这种图观的建议。

    Mingkun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingkun、您好!

    TPS54326设计在我看来很好、除了输出电容器位于高于数据表中建议值的一侧。 我看到大多数设计都具有47uFx2和4x22uF 电容器、而建议的最大数据表额定值为68uF。 直流偏置会降低有效电容值、但我建议您使用这些设计中的电容器评估稳定性和负载瞬态性能、并根据需要进行更改。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明昆

    对于 TPS548A20、 将 L3更改为1uH。    其余组件的合理性与 webench 计算类似。

    R680、R686、R679应连接到安静的接地端。  有关接地连接、请参阅数据表中的图40。  

    请查看图50以了解建议的 PCB 布局、注意的连接

    功率级接地和安静接地。 。