晚上好。
我在设计的电路板上遇到了一些问题。 我已将 LM2578替换为 TPS62153、以创建5V 电源轨、为 MPU (ATMega1284P 和许多 HCT 器件)供电。
较旧电路板上的 LM2578运行正常、但 TPS62153不能正常运行。
这是我的原理图的主页:
如果我在5V 和 GND 之间直接连接一个电源(5V)、这个电路板的电流消耗介于130和140mA (预期值)之间。 如果我将电源直接连接到具有电流限制(1A)的 J1 (9V)、则表明电源短路。 我尝试将输入电压增加到12V、并且... 我只获得了 Vin 和5V 之间的短路! 我想我犯了一个错误、但我再次阅读了它的数据表、但没有找到解决方案。
当然、我已经验证了我的符号是否与数据表相对应。 外露焊盘连接到接地层。 我不理解我的错误、欢迎您提供帮助。
我使用数据表中提供的规范原理图。 VIN 大约为9Vdc、预期输出为150mA。
此致、
JB