主题中讨论的其他器件: LM5155、 TL431、 LM51551
您好!
我在 反激式电路中使用 LM51551-Q1进行5V 至50V 转换。 这是电路:
在调整一些无源组件后、我有时会使其工作。 现在的问题是、器件有时启动正常、会将输出电压调节至50V、但有时似乎无法正确启动、有时会打开和关闭、从而将输出电压保持在30V。 此外、在开关期间、它会使5V (偏置)稍微降低、这也会影响栅极电压。 以下是行为图:
C3:GATE (TP81);C4:PoE_50V
以下组件经过了调优、与原理图不同:
- R94 = 1K 欧姆
- C84 = 1uF
- R101 = 4.7K 欧姆
- R99 = 1K 欧姆
- C89 = 220nF-100V
- C92、C93 = 220nF-25V
- R103、R106 = 510 Ω
如果有任何帮助,将不胜感激。
此致、
Tomás Almeida