This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53311:FSW 异常

Guru**** 2501865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965814/tps53311-fsw-abnormal

器件型号:TPS53311

您好!

PS 引脚为浮动强制 CCM 模式。 fsw 应为1.1Mhz、但我仅测量600kHz。

请查看随附的原理图、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以重新发送原理图、它没有随您的消息一起发送。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从原理图中我看到 PS 通过240kOhm 连接到 GND、不是悬空的。
    您能否确保此电阻器在您的电路板上进行实际组装?

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    240k Ω 电阻器未安装在电路板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    由于假期、我们需要更多时间来研究随附的原理图和反馈。

    请允许我们在下周初回来。

    谢谢!

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    您使用的典型负载是多少?

    您能否在相同的示波器屏幕截图上向我们发送 SW 引脚的波形以及 PS 波形?

    PS 电压是否大于2.2V?

    请告诉我们。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    因为我们将通过电子邮件继续。 我要关闭 此主题。

    如果您想再次打开、请在下面回复。


    非常感谢!

    此致、
    Dorian