This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5923:输出电流下降

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5923

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967155/tlc5923-output-current-drop

器件型号:TLC5923

设计

我们的单板适用于3个 TLC5923、4个通道来驱动 LED。   

当点校正值设置为380时、通道电流正常。 当点校正值设置为385时、电流不会上升。 当点校正值设置为390时、电流再次上升。 根据我们的 Riref = 12K 设计、5dot 的值应大约改变0.16mA。  

请帮助分析点设置或电路图问题

下表是测量数据:

输出电流(mA)

375

14.92

380

15.13.

385.

15.14.

390

15.34.

方框图

通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高亮度、

    奇怪的是、只有385处的直流值没有影响。 这种异常是否发生在所有4个单元和所有通道上? 您能否帮助重新测试它并捕获 SIN/SCLK/XLAT/OUT 的信号、以查看数据是否有效以及输出是否发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hardy Wu  

    很抱歉稍后!谢谢 您的回复!

    奇怪的是、只有385处的直流值没有影响。 这种异常是否发生在所有4个单元和所有通道上?

    它发生在四个通道中、其他通道正常。 此外、从现象的角度来看、问题通道不是芯片的固定通道。

     

    您能否帮助重新测试它并捕获 SIN/SCLK/XLAT/OUT 的信号、以查看数据是否有效以及输出是否发生变化?

    我们可以在重新测试后添加该内容。 我们进行 了 A-B-A 交换测试, 芯片后面的问题  不应该是控制总线上的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高亮度、

    根据您的描述、该问题看起来像是由损坏或制造缺陷引起的随机问题。 故障率是多少? 如果该值较高、我认为您可以联系当地销售人员并请求进一步的故障分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 哈迪

      TLC5923异常的 SIN / Sout / SCLK / MODE 测试波形如下所示、这与正常的芯片波形不是异常的。 波形可通过正常芯片上有效的电流进行配置。 帮助我再次分析它。

        t

    FA: 最终报告(TNI)已爆炸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高亮度、

    我认为这不是应用问题。  故障率是多少? 如果只是一个案例、我认为它更像一个制造缺陷单元。 可能的原因可能是直流寄存器的一个位如何卡住。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、哈迪

    我们是否在其他客户中遇到过此问题? 您对如何找出此问题的根本原因有什么建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pei:

    每次通话、我都会关闭此主题、我们将继续离线解决此问题。