This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746:压摆率

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967211/tps746-slew-rate

器件型号:TPS746

你(们)好

 输出电压从零电压上升至额定电压满负载或0.5A 负载的 A/us 压摆率是多少?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、  

    当我们对数据表的器件进行基准测试时、负载瞬态通常具有1A/us 的压摆率。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉、客户对设备出错、mV/us 是正确的

    谢谢你

    電壓爬升率mV μ s/us=

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    抱歉、客户对设备出错、mV/us 是正确的

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、  

    在不了解应用设置的情况下、很难估算压摆率。  

    数据表中的图30将有助于进行此计算。 启动时间将与输入电容的数量(及其产生的浪涌电流)和输出端的负载相关。  

    如果浪涌电流与输出负载一起超过折返电流(图23)、则对于您的应用而言、图30中所示的压摆率会更慢。  

    您可以使用 I = C x (dV/dT)估算浪涌电流。 然后、您可以添加输出电流、以查看其在折返电流图上的位置。 如果计算值超过折返电流限制、则器件的电流限制功能将启用、并且您的输出电压压压摆率将低于图30中所示的值。  

     折返电流在数据表的第7.3.3节折返电流限制中进行了说明。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Juliette

    原理图如下所示、是否存在近似的输出电压压压摆率 mV/us?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您的设置似乎不会触发折返电流;如果您的 VIN 已开启且电源阻抗较低、则压摆率应类似于图30 (~10mV/us)。

    最棒的

    Juliette