主题中讨论的其他器件: LM3481
你好!
我正在为专业用途的便携式音频放大器设计电源、该电源需要低纹波电流和完整的+/-15V 范围。
由于我要进行便携式设计、因此我将使用18560电池为其供电。 我已尝试使用 LM3478设计反激式变压器、并遵循"如何使用 LM3481升压控制器设计反激式转换器"指南。
但是、尽管我的计算旨在获得+/-15V @ 200mA 输出、但在100mA 负载下、我仅获得+/-9V、电压下降到大约2V。
我一定会遗漏一些东西、但我不知道是什么。
您会发现随附的22µH 原理图、现在我使用了来自 Coilcraft 的 Q4337-BL 作为电感器(μ H)。
自从使用设计进行编辑以来、我进行了一些测试、使用大约70克朗的 RFA 实际上获得了最佳结果。
我最初联系了技术支持,他们建议我改为尝试此设计: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=20750F02564A7CF1
但是、根据他们推荐的值和我的 Coilcraft 电感器、我不能得到任何东西。 在栅极上、我无法进行任何开关、只需稳定4V、就像在 Vin 线路中一样。 我尝试将电阻器更改为 Isense (Rflilt)、将100R 替换为22kR、然后发生开关、我可以得到一些东西。 但是、再说一次、在输出端插入100R 负载时、电压将下降到大约3V。 现在、我开始想知道我的芯片是否会死、因为 Isense 引脚似乎不能正常工作。
如果您能向我提供任何提示或建议,我们将不胜感激!
提前感谢、
Xavier Munch