This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478反激式变压器在负载下的压降。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963550/lm3478-voltage-drop-under-load-with-lm3478-flyback-transformer

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM3481

你好!

我正在为专业用途的便携式音频放大器设计电源、该电源需要低纹波电流和完整的+/-15V 范围。
由于我要进行便携式设计、因此我将使用18560电池为其供电。 我已尝试使用 LM3478设计反激式变压器、并遵循"如何使用 LM3481升压控制器设计反激式转换器"指南。
但是、尽管我的计算旨在获得+/-15V @ 200mA 输出、但在100mA 负载下、我仅获得+/-9V、电压下降到大约2V。
我一定会遗漏一些东西、但我不知道是什么。
您会发现随附的22µH 原理图、现在我使用了来自 Coilcraft 的 Q4337-BL 作为电感器(μ H)。

自从使用设计进行编辑以来、我进行了一些测试、使用大约70克朗的 RFA 实际上获得了最佳结果。

我最初联系了技术支持,他们建议我改为尝试此设计: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=20750F02564A7CF1

但是、根据他们推荐的值和我的 Coilcraft 电感器、我不能得到任何东西。 在栅极上、我无法进行任何开关、只需稳定4V、就像在 Vin 线路中一样。 我尝试将电阻器更改为 Isense (Rflilt)、将100R 替换为22kR、然后发生开关、我可以得到一些东西。 但是、再说一次、在输出端插入100R 负载时、电压将下降到大约3V。 现在、我开始想知道我的芯片是否会死、因为 Isense 引脚似乎不能正常工作。


如果您能向我提供任何提示或建议,我们将不胜感激!
提前感谢、
Xavier Munch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    感谢您考虑使用 LM3478。  上面的原理图显示了转换引脚3和4的短路。 它是真正的绕组、您实际上会将绕组短路吗? 我无法从 Coilcraft 网站找到数据表。  

    基本而言、您可能会达到峰值电流限制。  请监控 COMP 和 Isen 引脚电压、并与我们分享波形。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    是的,很抱歉我应该预处理它:我的线圈有3个绕组(1个初级绕组和2个次级绕组),我附了规格表。 (我的是 Q4337-BL)e2e.ti.com/.../Q4337.pdf

    此外、与您交谈时、我意识到、当电池的额定电流为2000mAh 时、我的计算结果给出了3A 的理论峰值电流。 因此、在昨天进行测试时、我切换到了实验室电源、以确保这不会成为瓶颈。 然而、汲取的最大电流约为40mA ...

    因此,我按照请求监视了 Comp 引脚:

    Isense 引脚:

    这里也是门引脚:

    现在我还对您同事推荐的技术支持设计进行了一些监控:

    COMP 引脚:

    Isenes 引脚:

    您可以看到,它相当平坦 ,栅极引脚也是一样的:稳定的3.97V!

    现在、我真的开始认为我的芯片可能已经死了。 但是、您是否会说我的设计应该起作用? 原因我尝试遵循 LM3478页面上的"如何使用 LM3481升压控制器设计反激式转换器"。  

    再次感谢您的帮助! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    很抱歉耽误你的时间。  我两天前回答了,但不知怎么说,没有解决,我今天才发现这一点。  

    ISENS 示波器图片看起来不正确: 如果有切换操作、它不应该是平面图。  请仔细检查示波器探头是否监控正确的引脚。

    我查看了变压器数据表、变压器看起来正常。  但是、您使用的是80m Ω 电流感应电阻器、它将达到逐周期峰值电流限制。  您应该减小感应电阻器、以便为输出端提供更多功率。  首先尝试30m Ω、让我知道您的输出是否可以获得更大的功率。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不用担心,我自己一直都很忙!

    首先、不再有30m Ω、我只是并联了两个70。 此外、我对反馈环路不是100%肯定、因此我只需用连接到 FB 引脚的电阻分压器来替换它。 所有这些都没有改变任何电压降问题。

    不过,还有一些范围:

    1. 稳定的10.5V 输出:
    2. 在栅极上、与以前一样、它看起来占空比非常高、不是吗?
    3. 在线圈的初级输出处:
    4. 在线圈的 hte 二次侧输出处:
    5. 如果我在次级侧的输出端放置一个100欧姆的负载,则初级侧的输出如下所示:
      时间标度是这里的两倍、这是我的缺点、但我们可以真正看到、当负载中的所有能量耗尽时、次级侧不再有感应。
    6. 我还用更精细的刻度再次查看了 Isense 引脚:
    7. 最后、由于从占空比看、芯片似乎将其所有内容都推入初级、因此我想看看如果我再给它一点果汁会发生什么情况。 因此我没有将其推至远、因为我没有使用该输入电压进行计算、但我尝试了6V 的输入电压。 占空比起初看起来稳定得多:
      但在输出端100R 负载下保持稳定:
      我只能注意到、占空比看起来更接近50%
      输入电压更高有助于获得稍高的输出电压(与之前的10.5V 相比、大约为12.43V)。 但主要是、当 Vin=6V 时、Vout 在"仅"7.2V 时下降、而不是在负载下下降8V (因此下降约为5V)。

      我不知道这是否会激励您?

      再次感谢您的帮助!

      谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    很抱歉、我们在假期中耽误了我们的时间。 从6开始、看起来它仍然处于电流限制范围内。 电压阈值典型值为156mV。 您是否尝试降低负载?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不用担心、我自己很忙。 ;)

    因此、是的、根据您之前的回答、我确实将电阻从70m Ω 降至35m Ω。

    到目前为止、我开始想知道在我的测试设置中、偶接触和导线电阻是否会成为一个问题。 ? 希望我有更多的时间在月底之前全部回到这个项目、并且我将订购部件和组件、包括新的 LM3478芯片、以确保我的问题不会出现。

    再次感谢,请注意!

    Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    我明白了。 这是否意味着即使在空载启动时它仍然具有压降?

    没问题! 只要您需要帮助、请随时通知我。

    谢谢、

    银城