This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:使用 Battery Management Studio 时出错

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967545/bqstudio-error-while-using-battery-management-studio

器件型号:BQSTUDIO

大家好、

客户正在使用 Battery Management Studio 版本  1.3.100.当他尝试在电池上对电量监测计进行编程时、他得到的是红色"X"而不是绿色复选标记、但错误窗口不显示任何内容。 是否有办法知道具体失败的原因或它意味着什么? 请参阅下面的屏幕截图。

 此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    它用于哪个监测计? 我会尝试将 bqStudio 更新为测试版本、以查看问题是否仍然存在。 通常情况下、bqStudio 底部会显示错误消息来解释该问题。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    器件型号为 BQ34Z100PWR-G1。 根据客户、问题间歇性发生。 有趣的是、即使在尝试编程时可能会出现"RED X"、任何通过其他方式读取器件的尝试都表明一切都按预期编程。

    客户不想尝试重现问题、而是想获得更多有关"RED x"的含义的一般信息-哪些类型的故障会导致此问题出现、而不是表示编程成功的绿色复选标记? 当客户检查“错误”选项卡时,没有错误消息。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    让我与具有 bqStudio 平台更多经验的人核实一下、如果没有错误并且 DF 更新成功、则显示的图形可能会有误。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    该误差可能是由线路上的噪声引起的。 发送 execute 命令时可能返回错误。 在显示 X 时尝试重新编程。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议-我们将尝试此操作并返回给您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好!

    我们用于执行此测试的主要资源不可用、但本周已回来。 我希望在接下来的1-2周内为您进行测试、并让您了解我们发现的内容。

    感谢您的耐心!

    Brandon