This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:用于击穿保护的 UCC28951

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC21540, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961015/ucc28951-ucc28951-for-shoot-through-protection

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC21540UCC28950

您好!

UCC28951是否具有击穿保护功能、在这种情况 下、高低侧 MOSFET 会同时导通?

对于600~800Vdc 输入、建议使用高侧/低侧栅极驱动器。 谢谢。

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rock

    UCC28951不会通过在 OUTA 下降沿和 OUTB 上升沿以及 OUTB 下降沿和 OUTA 上升沿之间使用延迟时间来同时打开 OUTA/B 或 OUTC/D。  在 outc/d 上采用相同的方案

    关于 UCC28951用于四个相移全桥 MOSFET 的驱动器、由于 UCC28951通常位于次级侧、因此隔离驱动器更好。 建议采用 UCC21540。

    BR、

    云生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yunsheng、

    谢谢。

    对于 UCC28950、我有以下问题

    目前、在 UCC28950保护电路的设计中、需要提出两个问题:
    当 IC PIN2为低电平有效时、无论是 OUA、OUB、OUTA、OUTD、 OTF 和 OUTF 都是关闭的。 还是仅关闭 OUTB&OUTD 和 SR 的 OTJ&OUTF?

    当 IC PIN5为低电平有效时、无论是 OUA、OUB、OUTA、OUTD、 OTF 和 OUTF 都是关闭的。 还是仅关闭 OUTB&OUTD 和 SR 的 OTJ&OUTF?

    由于 SPEC 未看到此相关信息、TI 是否对此相关信息进行了说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rock

    当 IC PIN2低电平有效时、 OUA、OUB、OUTA、OUTD、 OTPT 和 OUTF 未关闭、但变压器的占空比为0%、 OUA、OUB、OUTA、OUTD、 OTF 和 OTF 都处于突发关闭状态。

     当 IC PIN5低电平有效时、OUA、OUB、OUTA、OUTD、 由于 IC 已禁用、因此 Route 和 OUTF 都将关闭。

    BR、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    谢谢、但还有其他问题。

    UCC28950 IC PIN14是一个功能、可随着 CS 电压的变化而改变延迟时间。


    Adel 的上部连接到200K 电阻器至+5V、而下部连接到15K 电阻器至 GND、CS 引脚未连接、这意味着 Adel 引脚的电压固定为5V x 15k /(200k+15k)=0.348V

    当 IC PIN6 DELAB 设置为15K 时、OUTA 和 OUTB 延迟时间是多少?

    如何计算公式,TI 的设计工具 Excel 文件与数据表计算公式完全不同
    哪一个是正确的?

    此致

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    您能否在 yunsheng-qu@ti.com 上向我发送 eamil、我可以向您分享计算结果。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rock

    我已将计算发送给您、我将关闭此帖子。

    云生