This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:TS 打开但已禁用、未充电

Guru**** 2521010 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966280/bq25150-ts-open-but-disabled-not-charging

器件型号:BQ25150

您好、在一个设计中、不需要的 TS 引脚被错误地保持断开(没有5k 电阻器接地)。 虽然在 CHARGERCTRL0寄存器中禁用 TS 功能、但充电电流非常低(0.25%)。 它实际上没有充电。 STAT2寄存器的位6、5和0设置为1B1。 所有标志寄存器为0x00。 ILIM 设置为300mA、ICHG 设置为21.59mA。

器件由80mAh 3.7V 锂聚合物电池(外部充电)供电。 因此、它不能消耗太多的 mA 电流。 电流为500mA。

是否可以因为 TS 开路而限制充电电流、无论 TS 功能是否被禁用?

谢谢。

寄存器设置:

BQ25150_MASK0、0x00
BQ25150_MASK1、0x00
BQ25150_MASK2、0x71
BQ25150_MASK3、0x00
BQ25150_VBAT_CTRL、0x3C
BQ25150_ICHG_CTRL、0x11
BQ25150_PCHRGCTRL、0x02
BQ25150_TERMCTRL、0x14
BQ25150_BUVLO、0x00
BQ25150_CHARGERCTRL0、0x52
BQ25150_CHARGERCTRL1、0x42
BQ25150_ILIMCTRL、0x04
BQ25150_LDOCTRL、0xB0
BQ25150_MRCTRL、0x2A
BQ25150_ICCTRL0、0x10
BQ25150_ICCTRL1、0x00
BQ25150_ICCTRL2、0x00
BQ25150_ADCCTRL0、0x02
BQ25150_ADCCTRL1、0x40
BQ25150_ADCALARM_COMP1_M、0x23
BQ25150_ADCALARM_COMP1_L、0x98
BQ25150_ADCALARM_COMP2_M、0x38
BQ25150_ADCALARM_COMP2_L、0x58
BQ25150_ADCALARM_COMP3_M、0x00
BQ25150_ADCALARM_COMP3_L、0x00
BQ25150_ADC_READ_EN、0x00
BQ25150_TS_FASTCHGCTRL、0x34
BQ25150_TS_COLD、0x7E
BQ25150_TS_COOL、0x6f
BQ25150_TS_WARM、0x39
BQ25150_TS_HOT、0x29

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使 TS 被禁用、TS 开路故障仍然有效。 这就是问题的原因。 如果不打算使用该功能、则 TS 上需要一个5k 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复、有没有办法支持充电? 我无法访问 TS 引脚。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复、有没有办法支持充电? 我无法访问我们原型上的 TS 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    不、不存在。 如果不使用 TS 功能、则需要从 TS 接地的5k Ω 电阻器。