This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:学习周期 FlashStream 输出文件

Guru**** 2541480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967247/bq27426-learning-cycle-flashstream-output-file

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

你(们)好

我使用 BQstudio 进行了学习周期、并获得 了 FlashStream 输出文件(.gm.fs)。(已附)

在此文件中、我看到对子类 ID 0x44的访问-但在 BQ27426用户手册中、我看不到此 ID 的子类。

请提供建议。

谢谢、

Yarone2e.ti.com/.../0426_5F00_2_5F00_02_2D00_bq27426G1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!

    这是客户无法访问的保留数据。 这应保持在 gm.fs 中

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我不直接使用 gm.fs 文件、而是使用 FW 更新校准过程中获得的 Qmax 和 RA 表。

    我是否应该在 FW 中添加任何内容、以便电量监测计使用这些黄金参数?

    谢谢、

    雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是否有更新?

    谢谢、

    雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!

    我不确定您的请求是什么。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我希望 FW 使用电量监测计的黄金参数。

    由于我不使用 gm.fs 文件、我必须通过 FW 初始化 FG、并使用正确的值。

    目前、我的固件仅更新 RA 表和 Qmax、如果有任何其他字段需要根据 gm.fs 文件进行更新、我想 konw。

    谢谢、

    雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!

    您需要的任何其他配置数据、设计容量、设计能耗等。

    BR、