This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS736:有关使用 TPS79850和 TPS73601的设计保护的问题

Guru**** 681050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS736
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966399/tps736-questions-about-protection-on-a-design-using-both-tps79850-and-tps73601

器件型号:TPS736

你好

大家好!

我目前正在进行一个项目、需要为具有24V 输入的传感器生成稳定且精确的5V 电源。  我使用 TI 的两个 LDO 来创建它。 TPS79850具有宽输入范围、TPS73601具有高精度。 请参阅以下原理图:

 我对此设计有几个问题:

1) 1) 5V 用于传感器。 但该传感器还需要6V 电压进行编程。 该电压由编程探针从外部提供、但这意味着它将为 TPS73601输出反向供电。 是否有损坏 LDO 的风险? 如果是,您是否了解如何保护 LDO 免受这种影响?

2) 2)如果 LDO 的输出端提供24V 电压该怎么办? 我看到 TPS79850输出的最大额定值为28V、这是否意味着它可以处理它。  TPS73601呢? 我是否应该在输出线路上添加诸如二极管之类的保护功能,或者在输出到输入之间添加旁路二极管? 或任何其他解决方案?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jamel、  

    通过选择"插入/编辑媒体"、您是否会帮助您通过工具箱重新发布原理图?  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我使用原理图编辑了我的帖子。 很抱歉

    Jamel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jamel、  

    在了解详细信息之前、我看到 TPS79850的输出为5.0V、而这个5.0V 为 TPS73601供电、以获得另一个5.0V 输出。 对吗? 对于 TPS736、它在输入电压和输出电压之间没有足够的余量来使 LDO 保持稳压状态。  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    很抱歉我迟到了。 非常感谢您的回答、该回答已经有所帮助。 我修改了原理图、如下所示:

    我将 TPS798更改为可调节版本。 电阻桥设计用于将输出设置为5.3V、从而在第2个稳压器的输入和输出之间提供足够的余量。

    我的第一个帖子的问题现在仍待处理。 请帮您解决这个问题吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jamel、  

    1) 1) 5V 用于传感器。 但该传感器还需要6V 电压进行编程。 该电压由编程探针从外部提供、但这意味着它将为 TPS73601输出反向供电。 是否有损坏 LDO 的风险? 如果是,您是否了解如何保护 LDO 免受这种影响?

    TPS736具有内部反向电流保护、但是输出引脚也具有一个额定电压为5.5V 的最大电压。 6V 超出了绝对最大值、可能会损坏 LDO 的输出引脚。  

    2) 2)如果 LDO 的输出端提供24V 电压该怎么办? 我看到 TPS79850输出的最大额定值为28V、这是否意味着它可以处理它。  TPS73601呢? 我是否应该在输出线路上添加诸如二极管之类的保护功能,或者在输出到输入之间添加旁路二极管? 或任何其他解决方案?

    TPS798还具有内部反向电流保护、输出端电压为24V 不会损坏输出引脚、 但 FB 引脚只能处理7V 电压、使用电阻分压器时、您需要确保施加的外部电压不会超出 FB 上的绝对最大值。  

    如前所述、TPS736的输出无法处理高于5.5V 的电压、并且其输出上具有24V 电压可能会损坏输出引脚。  

    如果您希望在 LDO 的两个输出端施加24V 电压、我会考虑使用两个 TPS798、这两个 TPS798可在输出引脚上处理高达28V 的电压。  

    此致、  
    Jason Song