你好
大家好!
我目前正在进行一个项目、需要为具有24V 输入的传感器生成稳定且精确的5V 电源。 我使用 TI 的两个 LDO 来创建它。 TPS79850具有宽输入范围、TPS73601具有高精度。 请参阅以下原理图:
1) 1) 5V 用于传感器。 但该传感器还需要6V 电压进行编程。 该电压由编程探针从外部提供、但这意味着它将为 TPS73601输出反向供电。 是否有损坏 LDO 的风险? 如果是,您是否了解如何保护 LDO 免受这种影响?
2) 2)如果 LDO 的输出端提供24V 电压该怎么办? 我看到 TPS79850输出的最大额定值为28V、这是否意味着它可以处理它。 TPS73601呢? 我是否应该在输出线路上添加诸如二极管之类的保护功能,或者在输出到输入之间添加旁路二极管? 或任何其他解决方案?
提前感谢您的帮助。