This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16010:LMR16010启动 VOUT 压降问题

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967577/lmr16010-lmr16010-start-up-vout-drop-issue

器件型号:LMR16010

您好、支持团队、  

我的客户遇到启动 VOUT 负压摆率问题、在输出加载时、EVM 中也发生了同样的情况  

以下是 EVM 中的测量结果

VIN 50V VOUT 5V @ 0.15A 工作频率为300kHz  

蓝色开关

紫色 VOUT

VIN 50V VOUT 5V @ 0.5A  频率为300kHz  

蓝色开关

紫色 VOUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    您可以共享原理图吗? 您在设计中具有多少输出电容?

    您能否将输入电压降至24V 并查看尖峰是否消失?  

    该器件在开通期间通过 FSW 转换。  如果在转换期间为大输出电容充电、则需要检查最短导通时间或浪涌。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    该波形由 EVM 测量、如果增大电容值(如470uF)、这会有所帮助、但它确实需要巨大的电容  

    还有其他方法可以克服它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、  

    您可以共享原理图吗? 如果您不想在公共论坛上发帖、可以直接发送给我。

    jarrigo@ti.com

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    我一段时间没有听到你的声音。 我希望这意味着你已经解决了你的问题。 如果没有、请回复或向我发送电子邮件。  

    我现在将关闭此帖子、但如果您需要发布、请回复。

    此致、Jason