This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:如何在 CST 中执行 PSPICE 模型

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61440-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967582/lm61440-q1-how-to-perform-a-pspice-model-in-cst

器件型号:LM61440-Q1

大家好:

我是 EMC 工程师、请致电我 Mark。

我从 TI 网站下载了 LM61440-Q1 PSPCE 模型以在 CST 中仿真 EMI、但我发现它的性能不好。  

我不知道哪里或哪里有问题。

 以下是来自 CST 的错误消息:

解释块 SPICE1的子电路时出错:
解析器错误:
未定义的电路元件类型($CDNENCSTART_ADV2)。
上下文:$CDNENCSTART_ADV2
1错误发生。

 模型文件中的$CDNENCSTART_ADV2如下所示、我不复制所有内容、因为它看起来与以下内容完全相同:

.SUBCKT LM61440AFS-Q1_TRANS AGND 偏置 CBoot EN_SYNC FB PGND1 PGND2 RBOOT RESET_N

+ RT SW VCC VIN1 VIN2参数:STUAND_STAND = 0
$CDNENCSTART_ADV2
17f62b1fb318c25603aeb85644ae98a5d179ef807791f6459efacb9d7ffc37a831b146dc0f06bb1ef275619162e6d8f7ad0dc708bf151a1d5bd0b6ae2
bfa98f0aafeb9b2171b752ec5a6e07ce7c930e784a36a9b94341bc931d6059938984a4a4c180720884bc1f40e63d648b2eb190bef265c13f9ce489e7ee7e7ee7eeee7e7e765c

从 Web 下载的模型是一个 Zip 文件、我选择 xxxxx.lib 和 6144_tran 模型、就像下图所示。

请告诉我哪里出错了、并帮助解决问题。

Thx。  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我不熟悉此 CST 计划。 您能否提供更多有关它的参考? 关于可用的 PSpice 模型、我可以说它可以导入到 PSPSICE for TI Design 工具套件中、以仿真器件的稳态运行。  

    您可以在产品文件夹的"设计和开发"部分找到 PSpice 瞬态模型和仿真工具。 虽然这不是仿真、但我建议采用实际的 LM61440-Q1EVM 并在 EMI 室内进行传导和辐射的物理测试。  

    但是、如果您在 CST 方面遇到问题、我建议联系相应的 CST 技术支持以获得有关此问题的进一步帮助、因为我不是特别熟悉此 CST 工具。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy:

    新年快乐!

    CST 是一个 Dassault‘s è mes 计划、旨在模拟3D 电磁问题、这与 ANSYS HFSS 非常相似、我们可以通过该计划模拟 EMC 问题。

    我认为 CST 技术支持无法解决此问题、因为他们无法修复 TI 的模型。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我需要联系建模团队、他们可能对该模型兼容性问题有更深入的了解。  

    由于是假日季、请预计延迟回复。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    目前、我仍在与内部团队联系、以便更清楚地了解这一点。  

    但是、根据我对这种情况的理解、此模式应在 TI.com 上的 PSPICE 工具中工作。

    除此之外、在其他软件中使用此模式可能会出现一些语法错误/复杂问题。

    到目前为止、我要说这个模型文件不适用于 CST 程序。

    如果我获得有关这方面的更多信息、我会告诉您。

    此致、

    Jimmy