This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BQ51050B

Guru**** 2539840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967372/bq51050b-bq51050b

器件型号:BQ51050B
您好!
我将 BQ51050B 用于具有充电功能的无线电源接收器。
它将充电至4.06V。 根据数据表、它可以一直持续到4.16V。
我们可以对此采取任何措施吗?
期待您的回复...
 
-普拉萨纳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanna、

    这是在 EVM 还是 PCB 上? 您能否分享有关 CC-CV 转换的更多详细信息或电压图?  

    TS 引脚电压是多少? 如果它处于热区域-电压也会降至4.06V。   

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    在 TS 引脚@室温下为0.1V。

    此致

    Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanna、

    您是否有能够分享的原理图?