This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:当电池在无负载情况下短路时、充电电流/电压设置被复位

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962967/bq24780s-charging-current-voltage-settings-are-reset-when-battery-shorted-w-no-load

器件型号:BQ24780S

大家好、

我的客户考虑使用 BQ24780S、他正在进行评估。

他尝试了电池短路测试、器件在器件处于充电运行状态下按数据表中所述的预期工作。

但是、当他尝试在无负载条件下进行电池短路时、两个充电电流/电压的寄存器值都变为0mA/0mV。

充电电压未恢复、即使短路情况已消除。

此预期行为是否与此 IC 相同?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    是的、这是一个构建到部件中的安全功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的快速回复。

    是否可以解释为什么这种现象发生得更详细?

    哪个安全特性复位了充电电流/电压设置?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我从客户那里获得了更详细的测试条件信息。

    图16中的电池正极节点短接到 GND、但出现以下情况(但电池未连接、只是开路)。

    然后、ChargeCurrent()和 ChargeVoltage()的寄存器分别被设定为0mA/0mV。

    • 无负载(输出只是开路、未连接任何元件、无电池)
    • 已连接有效的交流适配器。
    • BATPRESS 被外部拉至 L
    • REG0x12[0]= 0

    您是否知道为什么在充电端口短路时 ChargeCurrent()和 ChargeVoltage()的寄存器设置为0?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否有人回答了之前的问题(您是否知道充电端口短路时为什么 ChargeCurrent ()和 ChargeVoltage ()寄存器设置为0?)?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    在列出的条件下、我无法确认客户的观察结果。 您能否分享客户的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我对延迟答复表示歉意。

    您可以通过 此内部链接访问客户的原理图

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供原理图。 我还需要在电池短路事件前后进行寄存器转储。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    新年快乐!

    很抱歉、回复延迟。

    我在上载 TI 内部文件夹时获得了原始(在将 TL0715和 GND 短路而不加载之前)寄存器转储。

    由于客户在电池短路事件后没有寄存器转储、我提供了一些在事件发生后发生更改的寄存器。

    • ChargeCurrent ()→0mA
    • ChargeVoltage ()→0mV
    • PROCHOT 脉冲清除→空闲
    • 功率升压模式→禁用

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    我在 EVM 中加载了您的寄存器设置、并重复了相同的短路测试。 充电电流和充电电压未发生变化、在释放短路后、充电电流反向恢复正常运行。  

    在列出的条件下、我无法确认客户的观察结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    非常感谢您确认 EVM、我注意到问题未再次出现。

    此致、

    Shota Mago