This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:由 ROVP 引脚悬空引起的闭锁

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319, TPS53318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966527/tps53319-latch-off-caused-by-floating-rovp-pin

器件型号:TPS53319
主题中讨论的其他器件: TPS53318

大家好、团队、

我的客户对 TPS53318、TPS53319中的 ROVP 引脚端接有疑问。

我从另一位 BU 成员那里听说、由于噪声和 PCB 布局相互影响、ROVP 引脚悬空导致了 ROVP 不确定状态。 (https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/965118/3566404)

该噪声导致 ROVP 引脚为高电平或低电平、从而导致不可预知的开关行为、从而导致器件闭锁。

我们的客户希望了解 ROVP 引脚噪声的最坏情况、而不会导致不可预测的开关。 他们需要一个量化标准来确定其电路是否会发生故障。

我期待收到你的回复。

此致、
梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS53318和 TPS53319数据表都在今年早些时候进行了更新、以表明该引脚不应悬空。

    ROVP 引脚包含一个阈值为0.690 - 0.750的高速比较器。  任何进入引脚的噪声或泄漏电流能够为节点充电至0.690V 的组合都可以触发远程过压保护。  

    注意: 即使使用万用表或示波器探头测量 ROVP、也会向 ROVP 引脚添加显著的电容和泄漏电阻、并显著降低引脚可见的噪声、因此已更新数据表以明确警告不要将 ROVP 引脚悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miller-San、

    很抱歉、我将该主题留在"TI 认为已解决"状态。

    客户已正式结束问题。 感谢大家的帮助。

    此致、
    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    很高兴我们能为您提供帮助。  如果有新的问题或疑虑、请通过创建新主题让我知道。