This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:内部下拉电阻器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966744/tps82130-internal-pull-down-resistor

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件:TPS62130

EN 引脚的内部电阻的最小值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们的美国团队将在假期后向您提供反馈。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。 感谢你的答复。

    度过一个美好的新年!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我何时会得到答案?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    标称值为~400K 欧姆、但 没有指定的最小/最大值、因为它不是一个保证规格。

    您可能会遇到较大的变化。

    我们将检查此参数在整个温度范围内是否有一些数据(此模块使用 TPS62130)。 这 可能需要一些时间。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些详细信息。

    该电阻器会有所不同、因为它不应非常精确、也不是经过测试的参数。

    一个很好的估计值 大约是典型值的~一半。

    此致