This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:在轻负载、5V 输出时的稳压性能

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966965/ucc28881-regulation-performance-at-light-load-for-5v-output

器件型号:UCC28881

您好!

我的客户对 UCC28881感兴趣并有疑问。
根据数据表(SLUSC36B)上的图17、轻负载时的输出电压会增加、该图显示了12V 输出情况。
他们想知道5V 输出情况。 您是否有与5V 输出情况相同的图?

和9.2.1.2.7说明了这种无负载调节性能在很大程度上取决于时间常数配置。
您是否有关于在5V 输出情况下可实现多少调节性能的任何数据?

他们想要将 LDO 连接到此 UCC28881输出、并且必须知道该 LDO 的最大输入电压。

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    轻负载/无负载调节不仅受到 FB 引脚上时间常数的影响、而且还受到预负载电阻器以及输出侧是否有齐纳二极管的影响。

    数据表还提到时间常数 也会影响更重的负载调节。 因此,应在轻负载和重负载之间进行权衡。 这  是系统级平衡设计规格。  我的建议是根据实验对其进行测试。 但您可以参阅图17以大致估算5V 下的稳压。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回复。
    我尝试通过 PSpice 仿真了解在轻负载条件下增大 VOUT 电压的原因、但我无法理解。
    您是否有任何文档或其他内容可供解释?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    很抱歉、我找不到任何文档来解释它。

    UCC28881在开/关控制下工作。 由 FB 引脚电压决定的 PWM 开/关。 在轻负载时。 高侧降压转换器以固定的最小开关频率运行,而对输出电容器上的电压进行放电的负载很小。 这就是 Vout 在轻负载时增大的原因。

    谢谢。