This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV61046A:具有不稳定负载的 TLV61046A

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A, TPS61071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967129/webench-tools-tlv61046a-tlv61046a-with-unstable-load

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件: TPS61071

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我将 TLV61046A 用于 OLED 应用、输入电压1.8~3.0V (两节串联碱性电池)升压至12V

由于 OLED 的电流消耗似乎不稳定、TLV61046A 的输出电压也不稳定、并受到其他器件的影响。 具体而言、它旁边的前置放大器中存在噪声(大约107Hz)。 请告诉我要做什么。

原理图如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当负载为电阻器时、不存在107Hz 噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh:

    请分享 Vout 的波形以检查性能。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    感谢您的回复。

    波形的 Vout 如下(Vin = 2.95V)

    预放大器输出的噪声、如下所示

    此致!

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 Vin=2.87V 或 Vin=2.65V 时、不存在噪声

    波形的 Vout 如下所示

    和噪声、如下所示

    OLED 模块可能具有内置的直流/直流转换器

    此致!

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh:

    OLED 电流是否连续? 如果不是、放大 Cout 可以提供一些帮助。

    另一方面、如果它是由转换器的 PFM 引起的、则很难解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Minqiu

    感谢您的回复

    OLED 电流不连续、但我不知道当输入电压为2.65V 和2.87V 时没有噪声。 我还制作了一个板(3000个)、所以我遇到了问题。  如果有任何解决方案、我将不胜感激!

    我还尝试更换较大的电容器、但仍有噪声。  什么是推荐用于 OLED 的电源 IC?

    此致

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh:

    首先、我要检查噪声是否与 OLED 的产生频率有关。 您可以分享有关这方面的更多详细信息吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu:

    然后、我将使用输出负载 OLED 和电阻测量 tlv61046a 的输出波形和振荡器引脚。  不幸的是、我目前正在 Tet 度假、1月5日、我将开始工作并向您发送波形。

    2021年新年快乐

    此致!

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    我得到了 TLV61046A 开关引脚的波形  

    OLED 负载波形的示例

    移除 OLED 并按如下方式将730欧姆电阻器插入开关波形

    此致

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    :我将 TLV61046A 用于 OLED 应用、输入电压1.8~3.0V (两节碱性电池串联)升压至12V、并将 TPS61071用于模拟电路升压至3.3V

    此致

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh:

    明白了! 我稍后会回复并提供详细信息。 感谢您的理解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh:

    很抱歉让你久等了。  

    根据您的波形、我可以对负载电流进行成像。 在恒定负载下、TLV61046A 的频率稳定、无音频噪声、对吧?  

    使用 OLED、作为 OLED 的功能、负载不可瞬态。 它使转换器保持进入/退出 PFM。

    您是否扩大了 Cout?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    我试过33uF 和470uF、、但仍然存在噪声。

    顺便说一下、如果负载进一步增加、则不会进入 PFM 模式、并且噪声将消失。 然而、即使 OLED 和电阻器(730Ω Ω、TLV61046A 的输出电压约为10.5V)并联、噪声也不会消失。 由于连接了 TPS61071的 Vin 和 TLV61046A 的 Vin、我认为这可能是 TPS61071的问题。 OLED 的不稳定电流消耗也使 TLV61046A 的输入电压不稳定、从而使 TPS61071的输入电压不稳定。随着图片上传、TPS61071线路瞬态响应通常看起来像红线、 但是、如果您查看 TPS61071的数据表、当输入电压升高时、输出电压会稍微升高。 我将在 TPS61071的输出之后使用 LC 滤波器制作3.3V 模拟电压。 由于运算放大器的放大器电路中的输入信号被上拉至3.3V 模拟电压、因此很可能会有噪声进入。

    此致、

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    在恒定负载下、TLV61046A 的频率稳定、不存在低频噪声

    谢谢、Best Reagrad

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh:

    是的、我在分析之后跟随波形。 噪声是由负载频率引起的。 如果解决方案尺寸足够大、我建议您添加一个滤波器、以使负载电流平稳。 或更改外部注释 以减少"可闻"噪声。 例如使用软端口电容、集成电感。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 TPS61071的相关问题、我将在另一个帖子中回复。