This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3060:BQ3060 CHG_FET 在向 SOC=100充电时关闭、当 SOC<100时无法重新打开

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ3060, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966176/bq3060-bq3060-chg_fet-off-when-charge-to-soc-100-and-cannot-reopen-when-soc-100

器件型号:BQ3060
主题中讨论的其他部件:BQ24610BQEVSW

我使用 BQ3060进行监控、并使用 BQ24610为我的锂电池组充电、电压为3S、12.6V。  当 SOC 达到100%时、CHG_FET 关闭、但当 SOC 由于自放电而降至98%左右时、CHG_FET 不会重新打开。 下面是我的问题:

 1.充电电流小于一个值时、BQ3060 CHG_FET 是否会关闭? 除了 COV 和 CUV、哪些函数会导致 CHG_FET 关断? 它是否与 SOC 相关?

2.  BQ24610和 BQ3060是否会相互干扰充电和充电逻辑、从而导致上述异常情况发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您的配置可能有问题、您能否附加.gg 文件。 寄存器和位寄存器的图像。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Nick、

    我认为 BQ3060进入初级充电终端、如下图所示。 我的问题是如何控制 BQ3060结束终止并在 SOC 降低?μ s 时返回充电器模式

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    CHG FET 何时重新打开? 仍应允许从图像中充电。

    您能否附加显示此行为的日志?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否指示 CHG FET 已关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    CHG FET 关断是的。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    因此、在我的系统中、如果 CHG FET 关闭、则无法对电池充电。 此时 SOC 将降低。 在测试中、当 SOC 约为95%时、CHG FET 将打开。 但是、我在数据表中找不到有关它们之间关系的任何参考。 我的问题是:1. 当 CHG-FET 关闭时、我能否在该状态下再次控制 CHG-FET 打开? 如果没有、CHG-FET 将自动重新打开的时间是多久?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我正在尝试跟踪此器件的 EVM、看起来我们不再在 TI.com 上销售它

    今天稍后将回到您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您能否导出.gg 并在此处附加。

    在 BQEVSW 中转到"File"->"Export"

    此致、