This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:理想二极管功能

Guru**** 2562040 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964381/lm66100-ideal-diode-function

器件型号:LM66100
主题中讨论的其他器件: TPS2121

大家好、当 VIN 为0V 时、电路逻辑部分的电源来自哪里? IE 当 VIN 为0V 时、VOUT 或 CE 是否为电路供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    LM66100由输入(VIN)或输出(VOUT)上可用的最高电压供电。

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的反馈。 请确认是否可以并联两个 LM66100来降低 RDS on。 对于涉及原始 TI 应用电路的理想二极管配置、需要使用两个 LM66100器件从5V 电源或3V 电源提供连续电源。 我想在3V 电源桥臂上的理想二极管上添加一个额外的 LM66100、使其成为一个三 LM66100解决方案? 我想、5V 侧的 LM66100是比较和控制器件、3V 侧的 LM66100只是一个开关? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    当使用2个 LM66100至或时、这两个开关都是另一个器件的控制器。  

    此外、您还不能并行使用 LM66100、因为该器件不适用于任何负载共享应用。 我建议仅使用2个 LM66100实施方案或使用 TPS2121等功率更高的 PowerMUX 器件。