This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:抑制 LM5116受控降压后的输出干扰

Guru**** 2766425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964182/lm5116-output-glitch-after-inhibiting-lm5116-controlled-buck

器件型号:LM5116

您好!

我正在使用 LM5116上的 UVLO 引脚来启用/禁用降压转换器。 如果我在满载时禁用转换器、我会在输出端看到脉冲、通常最大为标称输出电压的四分之一、即在输出最初降至零后的几 ms。 如果我减小负载 、输出 将完全抑制。

据我所见、尽管 ULVO 在关断时低于1V、我仍然可以获得有关 HO 的活动

TI 对修复或解决方法有何建议?  我的抑制信号是光隔离的、因此太慢、无法直接驱动 EN。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quinn、

    UVLO 电压是否平稳下降到接近阈值? 请发送 UVLO 和 VOUT 的原理图和波形。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的快速回复。  我无法在公共论坛上发布原理图、但我可以分享一些波形。

    当 LM5116重新投入使用时、UVLO 已衰减至远远超过阈值:

    我还查看了在此期间软启动引脚发生的情况、以了解这是否为正在发生的情况提供了一些线索;

    通常、如果我的负载足够高、以至于 Vout 在 SS 达到零之前衰减至零、我会看到 Vout 上的干扰。 如果我减小负载、使其衰减速度比 SS 慢、那么我看不到干扰。

    Quinn Kneller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quinn、

    感谢波形。 我将回顾 UVLO 行为。 同时、尝试使用 EN 引脚禁用控制器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此进行深入研究。

    我们的第一个 PCB 修订版将禁止/启用连接到 EN、但遗憾 的是、这会导致其他问题、因为我们无法足够快地驱动它。 因此、当您知道 UVLO 为什么不按预期工作时、请返回给我。

    Quinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见下面的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quinn、

    请检查在关断期间是否未启用电流限制(请注意、UVLO 控制断续间隔、由 UVLO 上的电容设置)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢你的答复。

    电流限制不应启用-降压 转换器在关断期间停止开关(直到恰好在干扰出现之前)。 不过、我可以看到、如果 Vout 进行切换、下降会如何增加重新构建的电流信号。 遗憾的是、LM5116不会输出电流放大器信号。

    是否有任何关于哪些其他信号可能有助于确定正在发生什么情况的想法?

    Quinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quinn、

    我将研究这种行为、并很快返回给您。 同时、尝试使用 EN 禁用。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的回复、我期待您进一步了解 UVLO 行为。

    如上所述、我们尝试使用 EN 进行禁用、但也无法正常工作。 在本例中、我们最终得到杂散 HS 驱动脉冲、从而在启动期间产生干扰。

    Quinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昆恩

    使用 尖锐边缘 EN 信号。

    此致、

    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    感谢您的建议。

    您认为何时可以获得有关 UVLO 为何不按照数据表中的规定关闭电源的答案?

    Quinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quinn、

    以下是关断波形的说明:

    随着 VOUT 下降、SS 遵循 FB。 FB 电压(黄金波形)是 VOUT 的缩放版本、会拉至低于 SS (蓝色波形)的 GND。 当 FB < SS 时、COMP 将开始增加并启动切换、直到 SS 达到0V。这与 VOUT (因此 FB)慢于 SS 时的情况一致、从而 不会出现问题。

    请注意、当 UVLO 电压低于1.225V 时、控制器应处于待机状态。 请检查 UVLO 电压的测量。

    此致、

    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的解释、这与我认为可能发生的情况关系相当好、我对 FB 的驱动方式有一定的控制、因此可以对此采取一些措施。  

    UVLO 绝对低于1.2V、但我怀疑 UVLO 用于  使控制器处于待机状态的主要机制是将 SS 放电至零。

    Quinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昆恩

    感谢您的更新。 是的、SS 应该为低电平、如果需要、您可以从外部将其下拉。

    此致、

    Tim