This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:OUT 与 IN+和 IN-

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966952/ucc21710-out-vs-in-and-in-

器件型号:UCC21710

尊敬的 TI 团队

我想问一下 UCC21710。

如果您查看 UCC21710的数据表、则会发布下图、但图中所示的输出端是在哪里参考输出的?
(如果您检查引脚、则存在 OUTH 和 OUTL、但没有 OUT 引脚。)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、 这是指 OUTH 端子。 如果您有其他问题、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我知道图中显示的输出是 OUTH。
    OUTL 在+和 IN 状态下的工作原理与图7-1和7-2中的工作原理相同?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ottey、OUTH 和 OUTL 在建议的 VDD 电源范围内是互补的。 希望它能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei

    感谢您的快速回复。

    ' OUTH 和 OUTL 在建议的 VDD 电源范围内是互补的。'

    换言之、是否正确地认识到 OUTH 和 OUTL 处于相反的状态?
    (例如、当 OUTH 为高电平时、OUTL 变为低电平、当 OUTH 变为低电平时、OUTL 变为高电平。)

    此致、
    是的、奥特伊

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ottey、您的理解是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zanq、Don

    感谢你的答复。

    我想提出补充问题。

    我们的客户询问是否有显示 UCC21710的输入和输出之间关系的真值表。
    从图7-1和7-2中可以看出、真值表如下、但请告诉我剩余部分(空白部分)。
    (H =高 L =低)

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    为了将 OUTH 置为高电平、IN+上的信号必须为高电平、IN-必须为低电平。 在所有其他条件下、输出将为低电平。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ottey、

    我认为这张图将有助于更好地为您解释它:

    当 OUTH 被命令打开时、OUTH 将被有效地短接至 VDD。 在这种情况下、OUTL 输出将处于高阻抗状态、因为 ROL 的栅极将为零伏。

    相反、当 OUTL 被命令接通时、OUTL 将被有效地短接至 GND。 在这种情况下、OUTH 输出将处于高阻抗状态、因为 ROS 上的栅源电压将为零、因此在这种情况下将关闭。

    我们这样配置的原因是 OUTH 和 OUTL 最终连接在一起以驱动单个电源开关的栅极:

    我希望这些图表能为您澄清这一概念。