This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5401:TPS54040A 之间的主要差异?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54040A, TPS5401, TPS560430, LMR50410, LMR33610, LMR36506, LMR36506-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966187/tps5401-main-difference-between-tps54040a

器件型号:TPS5401
主题中讨论的其他器件:TPS54040ATPS560430LMR50410LMR33610LMR36506LMR36506-Q1

大家好、

我想与您联系、我们的 TPS5401和 TPS54040A 之间是否存在除较小的使能电压之外的任何显著差异? 我们是否应该了解或更愿意从另一个器件中使用其中一个器件?  

谢谢!  

BR、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因为它是旧器件、所以我不知道与内部电路的区别。   从 EC 和函数描述中、我认为两者都没有区别。 但我建议客户选择我们的新一代同步降压转换器、如 TPS560430、LMR50410或 LMR33610

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的反馈! 我的客户正在寻找一种可以连接外部时钟的解决方案。 他们使用此应用手册作为参考:

      

    这些新的解决方案是否也能做到这一点?

    但斯克!  

    此致、  

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alfred、

    该应用手册似乎对该器件有效。

    同步到外部时钟不是那么困难。

    主要要求器件具有外部 SYNC 引脚。

    IE:

    LMR36506。

    LM63610

    此主题中提到的具有 SYNC 引脚的任何器件都适用于此应用。 由于内部补偿、我更喜欢上述两种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    美好的一天!  

    我检查了 LM36506、但它似乎没有用于外部时钟的 SYNC 或时钟输入引脚。  另一方面、对于 LM63610、我看到它仅提供汽车级版本。 我们是否发布了此器件的非 Q1变体?

    谢谢!  

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alfred、

    LMR36506-Q1附带 SYNC/MODE 引脚。

    LM636xx 仅提供 qGrade 可订购产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    非 Q1版本没有 SYNC/MODE 引脚的具体原因是什么? 您是否有其他不属于 Q1级且具有 SYNC 引脚的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可订购产品的定义基于我们认为满足市场需求的产品。

    我相信提到的器件将是最佳选择。

    希望它们可以被视为可接受的。