主题中讨论的其他器件: TLV62130、 TPS62148EVM-034、 TLV62150EVM-505、 TPS62148
您好!
我们正在考虑在其中一个设计中使用 TLV62130、为了评估其性能、我们购买了 TLV62130EVM-505评估板。 其目的是以6.5...10V 的输入电压和3.8V@0.7A 的输出运行。 因此、我修改了评估板以获得以下预期输出电压:
- R1更改为68.1k
- R2更改为18.2K
- 移除了 C6 (我们将具有较低的输出阻抗、相对"干净"的电源、因此我们的目的是不使用该电容器
- C4组装为22uF/10V
遗憾的是、当我们在此配置下以9V 输入和0.7A 负载运行电路板时、我们会在输出端产生一些不必要的尖峰:
我能够将这些尖峰与开关节点处的一些不必要振铃相关联:
虽然我了解出现这种振铃的原因、但我发现有点难以"驯服"它。 我按照 TI 文献 SLYT465 和 SLUA851A (第3.1章 RC 缓冲器设计方法)中的指示 、在开关节点上对 RC 缓冲器进行了尺寸测量。 我面临的问题是、当尝试通过添加外部电容(Cs)来确定节点(CP)的寄生电容时、会导致振铃频率升高、副作用是增加(而非减少、如图8所示、通过查看 SLUA851A) 振铃振幅:
除此之外、我进一步完成了建议的步骤、最后得到了一个 R2=4.1R 和 Cs=220pF 的缓冲器。 这会在一定程度上"抑制"振铃、因为振铃周期的数量显著减少:
然而、尽管采用缓冲器时振铃周期数量减少、振铃振幅略低、但这实际上会导致输出端尖峰的振幅恶化:
因此、我担心、因为我们将这些测量值记录在评估板上、理论上、评估板会为我们提供"最佳情况"布局。 因此、我担心在我们的设计中集成此 SMPS 后、我们会看到更低的输出。 有什么关于我还可以尝试的东西的想法吗?
此致、
克里斯蒂安