This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:BQ25504的 DCM/CCM

Guru**** 2502765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966669/bq25504-dcm-ccm-of-bq25504

器件型号:BQ25504

大家好、

请查看您对 BQ25504客户此次询问的评论 :

客户正在开发一个具有 MPPT 的分立式升压转换器、而不是用于能量收集应用的电压控制。 因此、它们正在实施欠压和过压保护、因为它的目标是将来使用许可证。 为了在升压转换器中切换 MOSFET、它们使用5kHz 和 PWM 频率。
在开发过程中、他们分析了 BQ25504等现有系统、并提出了一些问题。
根据他们对增压器的研究、断续电流模式(DCM)适用于低功耗应用、比连续电流模式更高效。 BQ25504是在 DCM 下实现的吗? 它的开关频率是多少? 它们的分立式升压器在 DCM 下工作。
-他们的首次测量显示效率极低、为5%至30%、输入电压为40mV、输入功率为400uW、这是不能令人满意的。 如何提高升压器的效率? 它们是否可以更改线圈的值或开关频率?

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    BQ25504仅在 DCM 下运行、可将开关频率(PFM)变高至1MHz。  建议仅在 VIN_DC 输入低至~100mV 时运行升压充电器。  如果它以任何效率在低至40mV 的电压下运行、我感到惊讶。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    新年快乐!

    在向我们的客户分享您的答案后、我得到了以下问题:

    他在数据表中看到、它的变化高达1MHz。 它为什么这么做? 提高效率? 频率是否以更低的输入功率增加? 由于在分立式升压器中使用 PFM 而不是 PWM、可能会提高效率。
    他仍然不明白哪些器件对效率的影响最大。 如果他具有固定频率并使用 PWM、他如何提高升压器的效率?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    新年快乐!

    BQ255XX 不能作为固定频率 PWM 转换器使用。   它仅具有比较器、不具有误差放大器、因此 必须以非连续模式 PFM 运行。  此外、MPPT 电路不能有效地调节高阻抗源的输入、因此它会偶尔停止充电、这看起来也是 PFM。  提高效率的唯一方法是使用具有较低 DCR 的电感器、在从 LBOOST 到接地、从 LBOOST 到 VSTOR 以及从 VSTOR 到 VBAT 之间放置一个并联肖特基二极管。  

    使用该器件精确测量效率非常困难。  我建议您的客户阅读以下附录:

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 和 Jonathan 的快速响应和帮助!

    您可以解决此问题!

    此致

    Robert