This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25924:设定限流阈值:RILIM 选择

Guru**** 2381880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964871/tps25924-programming-the-current-limit-threshold-rilim-selectio

器件型号:TPS25924

大家好、

我对 TPS259241有疑问。


当 RILIN 设置为150kΩ Ω 时、使用公式4计算、IILIM = 5.2A。


它与下面的电气特性值不同。  


这些值有什么不同的原因吗?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    当 Vin-Vout=1V 时,数据表中指定的 ILIM 值在特定的测试条件下指定。 此外、还指定了最小和最大可能值、以考虑温度和其他因素导致的变化。

    因此、公式中的计算值是一个近似值、该值可能因其他因素而异、但如果在建议的条件下使用器件、则该值应保持在最大值和最小值之间。

    以下是数据表中显示随 测试条件变化的图片:

      

    希望回答您的问题。

    谢谢

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    很抱歉耽误你的回答。
    感谢您的回答。

    此致、
    石田山