This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:如何保持故障寄存器的值?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965836/bq79616-q1-how-to-keep-the-fault-register-value

器件型号:BQ79616-Q1

您好!

我的客户希望使用我们的 BQ79616构建用于太阳能系统中储能的 BMS 系统。

他们希望使用10个连接菊花链的 BQ79616、并通过 BQ79600连接到一个 BMU 板。

每个 BQ79616和16节电池构成可拆卸电池模块。

它们可以更换整个能量存储系统中的每个电池模块、并且希望保留 BQ79616中的故障寄存器值、以便我们可以检查分离的电池模块的故障信号。

我们如何实现这一点?

他们不想为每个 BQ79616添加一个 MCU、因为它的成本太高。 他们说、如果他们需要添加 MCU、那么使用菊花链连接毫无意义。 他们说、菊花链的主要优势是通过移除连接到每个 BQ79616的 MCU 来帮助他们节省成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    您能否解释电池模块的拆卸过程以及为什么需要保留旧故障? 616是否会由电池单元保持供电并保持与原始电池模块的连接? 如果是、则它将保留故障。 但是、如果您断开616电源并进入关断模式、则会丢失之前的所有故障。 权变措施可能是在断电之前读回故障并将其记录在主机侧、但我不确定需要执行此操作。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰勒

    客户的产品是:

    BQ79616板+电池构成电池组(我不知道确切的短语、因此我使用电池组一词)。

    BQ79600+MCU 构成 BMU 板。

    客户可以购买任意数量的电池组+ 1BMU 板来构建自己的系统。

    这意味着电池组和 BMU 之间的关系不是固定的。

    在制造阶段、我们必须在 BQ79616板上保留电池批次等电池信息。

    当我们需要更换系统中的一个电池组时、我们希望故障信息存储在 BQ79616电路板上。 我们无法确保此电池组中的电池仍有足够的电压为电路板供电。

    客户想知道他们是否可以在每个 BQ79616板上添加 EEPROM、BMU 板是否可以向 BQ79616发送信号、以让 BQ79616将其寄存器信息存储在该 EEPROM 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    好的、我理解-是的、如果客户愿意使用四个 GPIO 作为 SPI 主器件、则可以使用 EEPROM、如数据表中所述、以便为所需的每个器件连接 EEPROM。  

    此致、

    泰勒