您好!
我的客户希望使用我们的 BQ79616构建用于太阳能系统中储能的 BMS 系统。
他们希望使用10个连接菊花链的 BQ79616、并通过 BQ79600连接到一个 BMU 板。
每个 BQ79616和16节电池构成可拆卸电池模块。
它们可以更换整个能量存储系统中的每个电池模块、并且希望保留 BQ79616中的故障寄存器值、以便我们可以检查分离的电池模块的故障信号。
我们如何实现这一点?
他们不想为每个 BQ79616添加一个 MCU、因为它的成本太高。 他们说、如果他们需要添加 MCU、那么使用菊花链连接毫无意义。 他们说、菊花链的主要优势是通过移除连接到每个 BQ79616的 MCU 来帮助他们节省成本。