This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:输出从12V 降至5.5V 所需的时间

Guru**** 2591320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966301/lm5175-q1-the-time-it-takes-for-the-output-to-go-down-from-12v-to-5-5v

器件型号:LM5175-Q1

您好!  

我正在尝试仿真输出从12V 降至5.5V 所需的时间。 导出后、我尝试向 WEBENCH 设计中添加一个开关(SW1时间控制开关、随附 Tina 文件)。 开关在500微秒时不会关闭、正如我指定的那样-开关响应似乎需要时间。 我认为它与电路中的另一个时间常数有关、但我不确定如何解决它。 我需要在电压达到12V 后关闭电压、并查看输出达到5.5V 所需的时间。 我还尝试了另一个脉冲输入、但它不起作用。  

我非常希望在这一问题上得到帮助。  

谢谢!  

Annae2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_6501547_5F00_3-_2D00_-autosave-20_2D00_12_2D00_22-11_5F00_19.TSC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请忽略我之前的问题-我理解我的错误。  

    我仍然需要一种方法来了解当功率保持不变(出于我们的目的为65W)时、电压降至5.5V 所需的时间。  

    是否有办法向 LM5175-Q1 Webench 导出设计中添加功率控制负载?

    我可以看到、目前有一个常规电阻器、因为假设输出电压几乎相同。  

    关断后、我需要使用电容器将电压保持几毫秒、但我目前看不到模拟此选项的可能方法。  

    谢谢!  

    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    支持此设备的专家已外出。 因此,对你的问题的答复将推迟。 感谢您的理解  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    很抱歉耽误你的回答。

    在 Webench 中 、我认为您无法仿真固定功率负载。 为此、我建议使用 PSpice、例如 TI 的 PSpice