This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36510:LMR36510

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LV2862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961418/lmr36510-lmr36510

器件型号:LMR36510
主题中讨论的其他器件:LV2862

您好!  

我正在寻找一种在静态模式下消耗低于1mA 电流的直流转换器设计。 电流设计采用3mA。 您能否建议对现有电路进行修改以获得更低的电流。

我测量了 Vin 引脚处的电流。 测试期间、R61为 DNP。

下面是当前设计。

C23、R37 :  DNP

C24和 C29:4.7uF/50V

R59、R61:用于调试。 将从最终设计中删除。

额定输入电压:24V

最大输出电流:1mA

此致

Anuraj NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuraj:

    我无法在您的帖子中看到此处的原理图。

    您能直接通过 jarrigo@ti.com 将其发送给我吗?   

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuraj:

    由于我们已将此帖子脱机、因此我将关闭此帖子。 如果需要更多帮助、请随时回复。

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在直流转换器测试期间、我听到电路发出嗡嗡声。 我希望 它在开关期间来自电感器。 您是否希望此设计出现此行为? 您能建议我如何停止这种声音吗?

    此致

    Anuraj NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuraj:

    是否仅在轻负载时发生嗡嗡声? 如果负载增加、嗡嗡声是否消失?

    该器件在轻负载时以 PFM 模式运行。 在 PFM 模式下、器件以较低的频率突发打开。 该频率可能会被听到。

    您可以监控 SW 引脚以观察开关频率。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电路板正常工作时、直流/直流转换仅消耗5mA 或更低的电流。 我没有使用更高的负载测试它、因为我的负载要求仅为5mA。

    这种嗡嗡声是否会导致 EMI 问题? 辐射或传导发射。

    是否有任何具有相同脚印/ 建议的备选部件来消除这种嗡嗡声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuraj:

    如果要在更高的负载下验证噪声是否消失、可以在输出电容器上放置一个电阻器(100至500Ω Ω)以消耗更大的负载。  

    您还可以测量 SW 节点以测量突发频率。 这会很有帮助。

    嗡嗡声不会导致 EMI 问题。 但是、PFM 模式下的较低频率开关可能会在不需要的频率下产生噪声。

    如果在轻负载期间由 PFM 模式引起嗡嗡声、最佳选择是选择一个具有禁用 PFM 选项的器件(这将意味着较差的轻负载效率)。 您还可以决定使用额定电流较低的器件、该器件更适合5mA 应用。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我正在准备测量 SW 节点频率的设置。 平均时间您能否建议一些适合5mA 电流的替代器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以使用部件  LV2862XLVDDCR。 它以低电流在 ECO 模式下工作。 当输出负载电流为5mA 或更低时、您是否发现此器件存在嗡嗡声或 EMI 相关问题。 请确认。

    我将在输入和输出侧使用几个大容量电容器、为我的设计使用以下原理图。 希望这可以正常工作。

    此致

    Anuraj NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuraj:

    我认为您首先需要测量 SW 节点并增大电流、以验证 ECO 模式运行是否会导致噪声。

    由于 LV2862器件还具有 ECO 模式、因此它也可能产生此噪声。

    在电流如此低的情况下、是否有理由不使用线性稳压器?

    您是否曾尝试将参数输入 Webench?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我本可以使用 LDO。 我尝试查找 LDO 器件。 我无法找到。 我有一个不符合 RoHS 标准 的器件 TPS7B8150QKVURQ1。

    我无法使用非 RoHS 器件。 建议使用价格更低且 结至环境热阻更低的 LDO 器件。  

    以下是我的规格:

    VIN (最大值)= 30V

    Vout = 5V

    Iout (最大值)= 20mA

    环境温度= 60°

    此致

    Anuraj NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuraj:

    TI 拥有许多非常适合您的应用的 LDO。 我已在下面的链接中筛选了一个列表。

    大多数器件都符合 RoHS 标准。 查看数据表末尾的封装信息页面、了解有关每个可订购器件型号的信息。  

    此致、Jason