This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24400:具有 USB 电源的3节镍氢电池充电器

Guru**** 2412170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964941/bq24400-3-cell-nimh-charger-with-usb-power-supply

器件型号:BQ24400

我们有一个采用 BQ24400的设计、用于为3节电池(镍氢电池)充电。 原理图类似于数据表中的参考设计。 输入电压为9伏。 现在、客户希望将 USB 电源的输入电压更改为5伏。

是否可以使用5伏(4.75分钟)输入电压为3节电池充电?

如果没有、您建议将哪种器件用于此类应用?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jansen、

      由于这是一个降压充电控制器、VIN 必须大于 VSLP。 VSLP 为 VCC - 1V、因此您的输出电压应< VCC -1。 如果满足此条件、则充电不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、
    感谢您的快速回复。 在使用9V 输入电压充电期间、VBATT 约为4、4伏。 因此、为电池充电的输入电压应最小为5、4伏。 对吗?
    谢谢、此致、

    Luodger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lduger、您好!

      是的、由于这是一个控制器、这通常是通过让 LDO 降低适配器电压来为芯片的 VCC 提供5V 稳压电压来实现的。