This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:3.3V 上拉电压下的 PG 和 EN 上拉电阻值

Guru**** 2508765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963699/tps82084-pg-and-en-pull-up-resistor-value-for-3-3v-pull-up-voltage

器件型号:TPS82084

您好!

我的客户想知道 TPS82084的 PG 和 EN 的建议上拉电阻值。

当使用3.3V 上拉电压时、PG 和 EN 的建议上拉电阻值是多少? 客户应如何确定此值?

提前感谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    我从数据表中了解到、 PG 引脚通常可以使用499k 上拉电阻器。

    要计算 EN 引脚上拉电阻(R_EN_PUL拉)、请使用以下公式:

    V_EN (min)= VIN_MIN (400k/R_EN_PULLP-UP + 400k)

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我!

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    由于不活动、我将继续并关闭此线程。 如有任何疑问、请联系我们。

    此致、

    Febin