This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1 OVPA 功能

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967336/lm5170-q1-lm5170-q1-ovpa-function

器件型号:LM5170-Q1

大家好、

  我在 LM5170-Q1中的 OVP 功能有问题、我将 HV 端口 OVPA=70V、但它会增加触发点和输出电流、如何修复 OVPA 触发点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄伟您好、

    您是否测量了 OVPA 引脚中的波形以确保引脚电压不随输出电流变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Jasper、

    感谢您的回复、OVPA 中的电压在加载时会增加、但触发点会变得更高!! 
    您对这种情况有什么想法吗?
    顺便说一下、我只启用 LM5170中的降压转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄伟您好、

    由于布局原因、电路似乎受到噪声的影响。 或者 AGND 可能放置不好。 您是否按照数据表中的建议进行布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Jasper、

       您好、我将分流 电容器 放置在 OVP 引脚附近、  OVP 保护工作正常。

       但我还有另一个问题、在电子负载中使用 CC 模式时、我可以获得最大电流、但在使用 CV 模式(设置为低于10V)时、输出电压将不稳定、

       我认为无论在 CV 模式下设置了多少电压,都应该是最大电流消耗和输出电压稳定,但输出电压是过冲会导致 PWM 关闭 .....  

       我的规格如下所示。

      输入:30~60V 直流、输出: 13.5V@22A   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄伟、

    如果电子负载设置为 CV 模式、则器件达到 ISETA 和 SETB 设置的最大输出电流

    在这种情况下、ISETA 和 ISETB 的信号波形是什么? 您还可以尝试在 ISET 引脚上使用小值以避免器件关断